This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:反向电流二极管选择

Guru**** 2825565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981895/tps7a85-reverse-current-diode-selection

器件型号:TPS7A85

您好!

我想跟进另一个主题:

[已解决] TPS7A85:用于反向电流保护的肖特基二极管-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

在该线程中、它提到将二极管的尺寸调整为1/2CV^2。 我同意这是二极管中耗散的功率。 我的问题是、建议的二极管具有远大于0.3V 的正向压降(这是 VIN 和 OUT 之间的绝对最大电压差(请参阅下文))。 是否会损坏 IC? 二极管不应小于0.3V? 有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    最好使用具有较小导通电压的二极管。 如果二极管导通电压高于内部 ESD、则会使二极管无法提供保护。 根据您所查看的 IC、内部 ESD 电压可能会发生变化、并且可能略高于0.3V 限制、因此我建议使用一个导通电压为0.3V 或更低的二极管。

    此致、  
    Jason Song