This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:LM5141QRGETQ1器件不提供1年交货周期

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM5141-Q1, LM25141-Q1, LM25145, LM5146-Q1, LM5145, LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972793/lm5141-lm5141qrgetq1-part-not-available-with-1-year-lead-times

器件型号:LM5141
主题中讨论的其他器件: 、LM25141-Q1LM25145LM5146-Q1LM5145LM25141

关于 LM5141QRGETQ1器件 、我们无法从公开市场采购任何产品。

可以帮助我们找到电源的人。

我们站在制造周期的前面、我们的返修电源 IC 在市场上不可用。

我们需要50K。

很抱歉打扰到技术论坛、但不确定在哪里寻求帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来这是小卷带选项。 大卷带可能会稍微好一点(20周)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim

    您能帮我处理该器件型号吗?

    我会让我们的采购经理也这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atharva、

    R 选项是大卷带(3000件)。 请访问 :https://www.ti.com/product/LM5141-Q1#order-quality

    器件型号为 LM5141QRGERQ1。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim

    看起来到处都是短缺。  

    我们可以结束这个线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atharva、

    如果不需要 Q 级、您可以查看商业版(LM5141)。 此外、LM25141-Q1与 LM5141-Q1具有相同的 IC、但 Vin-max 为42V。

    如果您的设计尚未完成、您还可以考虑 LM5146-Q1 (Vin-max = 100V)。 其商业版本为 LM5145 (75V)和 LM25145 (42V)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  您的 LM25141-Q1

    遗憾的是、我们已经对设计进行了改进、因此现在无法更改任何器件。

    幸运的是、我发现 LM25141可作为 LM5141的压降产品。 将检查样片并继续

    再次感谢  

    Atharva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Atharva。

    是的、LM25141是 LM5141的直接选择。 VIN-max 为42V、而不是65V。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    如果我们从 LM5141-Q1更改为 LM5141、我们需要在以下列出的稳压器中重复哪种测试? 或者我们是否需要执行任何附加测试?

    我们目前正在执行以下操作:

    加电、

    断电、

    纹波、

    过压、

    短路、

    反向电压、

    休眠电流、T

    8小时运行时的温升、

    -10至50C 的环境测试、 和

    ESD 测试。

    此致、

    Prajwal Kini A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajwal、

    如果您已经完成了 LM5141-Q1的测试、那么这对于 LM5141来说就足够了。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Prajwal、我将继续并结束这个主题。

    此致、

    Tim