This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:SW 节点上的负尖峰

Guru**** 2522850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981609/tps548b28-negative-spike-on-sw-node

器件型号:TPS548B28

您好、E2E、

我的客户发现负尖峰超过 DS 中的绝对最大值。  在12V -> 2.5V @ 15A 的电压下运行时、它们在 SW 节点上的电压大约为-12.5V。  该尖峰持续约3ns、因此仍低于 DS 中针对负 SW 节点电压指定的10ns。  

我们的 EVM 上是否观察到了?  它们应该期望的最坏情况负电压是多少?  以20A 运行时、我们认为最坏情况下的 SW 节点电压是多少?

我假设这是可以的、但希望一些数据显示这是器件的正常行为。

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

       我们正在检查此问题、并将返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查测量技术、我认为测量会拾取噪声。

    在20A、 800kHz Fsw 设置下为12V 至1V。  

    下图是测试、SW 到 PGND、无源探头为500MHz、带长接地引线。

    下面的第二个图是具有差分探针的 SW 到 PGND。