This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:输出异常

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981780/tps543b20-abnormal-output

器件型号:TPS543B20

你(们)好

客户 TPS54B20使用了几个项目、但没有发生任何情况。

原理图都相同、布局大致相同。

在这种情况下,它甚至没有输出5V 电压。 之后、将 C219更改为22pF 波形是正常的。
但在 C219使用470pF 之前,这是没有问题的
原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供有关"它甚至没有输出5V 电压"的更多详细信息? 输出断续、即客户看到重复重启尝试、此时输出升高、然后再次关闭? 也许您可以在启动期间使用470pF 电容器共享输出电压和 SW 节点的一些波形、这可能有助于我们解决该问题。

    此致、
    Kris