This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:预量产器件

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978836/tps62913-preproduction-device

器件型号:TPS62913

大家好、

我知道 TPS62913是一款预发布器 件、预量产器件 XPS62913RPUR 现已上市。 客户希望知道此器件的暂定发布日期以及封装是否相同。  他还想知道图10.2中的布局是否应该具有相同的确切空间、或者他可以在保持相同布局格式的同时使用更小的空间?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    TPS62913将于3月底投入生产。  该器件将采用相同封装、且占用空间相同。  我已更新了量产数据表中的布局示例和注释、以提供有关铁氧体磁珠放置的更多指导、并提供了以下预览。  简而言之、是的、铁氧体磁珠滤波器可以放置在更靠近输出 LC 的位置、前提是它不会放置在红色框指示的禁止区域中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的快速响应。 但是、布局示例和注释的预览似乎未正确上传。 请重新发送文件。  

    谢谢、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    Steve 应该已经将您的布局示例脱机发送、我将在这里关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent 和 Steve:  

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Danilo