This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:开环响应

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974116/lm5122-q1-open-loop-response

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122

大家好、

你好。

根据 LM5122-Q1数据表、 开环响应传递函数被定义为:

我们的客户对此转接功能有三个问题:

这个开环响应是否是单位反馈系统的一部分?

如果是、给定的开环响应是否包括受控体? (在本例中、受控体是由 LM5122控制的升压转换器电路)。


2.这种传递函数涉及哪两个数量? 例如、仅升压转换器电路的传递函数通常将 V_OUT 和 V_IN 关联为占空比的函数。


3.客户正在使用 MATLAB 模拟此系统(由 LM5122控制的升压转换器电路)。 在给定的开环响应传递函数上使用 MATLAB 的>>MARGIN()函数是否会产生系统相位裕度和增益裕度的有效结果?

提前感谢您!


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    它不是单位增益系统。 它还具有反馈增益 H。 这里的"开环响应" T 是指 G (s) H (s)、正如它出现在输出/输入传递函数的分母中一样。 G (s)是工厂、因此它肯定包括工厂。

    2.此功能与输入/输出无关。 您还可以将其解释为环路响应、这意味着如果您在某个点注入信号、那么您将在整个环路的同一点作为输出得到什么。 t (s)用于简化频域中的反馈分析。 有关详细信息、请参阅经典控制理论。

    3.正确。

    如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinsong、


    感谢您对此进行深入研究。

    关于问题1、这是否意味着闭环传递函数将等于[ T (s)]/[ 1 + T (s)]?

    对于问题2、由于没有相关的输入/输出、仿真对输入(例如阶跃输入)的响应是否不会产生有意义的结果? 是否有办法使用给定的传递函数来仿真步进负载?


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    不可以、它将是 G (s)/(1+T)。 供参考、闭环传递函数的规则是将受控体放在分子中、并将环路增益放在分母中。

    2.如果它们使用 T 作为输出/输入传输函数来获取时域响应、则不会有实际意义的结果。 为了获得正确的阶跃响应、他们需要使用1中显示的传递函数。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinsong、

    你好。

    1.当你把 G 称为受控体时,我想确认你是指电路本身的传递函数。 (即 V_OUT / V_IN = 1 /(1-D)、其中 D 是理想升压的占空比。) 如果不是、那么您所指的该装置的方程式是什么?


    2.如果可以使用 G (s)/[ 1+ T (s)]模拟时域中的阶跃响应,这意味着什么? 例如、它是对负载电阻阶跃变化的响应吗?


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    1.G (s)指的是 Vout/Vin。 但是、它不是1/(1-D)。 1/(1-D)是大信号直流比。 对于开关模式电源的环路估算、我们始终查看交流小信号。 对于升压转换器、它包含一个低频极点、一个 ESR 零点和一个 RHP 零点。 对于在 LM5122中应用的电流模式控制、由于具有采样效应、它还包含半开关频率双极点。

    2.这意味着如果输入电压上有一个阶跃、那么输出电压上会出现什么响应。 但是、如1中所述、它是小信号模型、不一定适用于大信号。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢你的答复。 我们的客户还有以下其他问题:

    1.数据表中是否给出了调制器和反馈传递函数、与随附屏幕截图中的 G 和 H 相对应? 如果是、输入和输出 R 和 C 代表什么? 如果没有、您是否能够提供方框图以使其更清晰?

    2.我们遵循了8.2.2.19中有关环路补偿组件的建议,并得到了一个具有大约1度相位裕度和1 dB 增益裕度的系统。 这是合理的结果吗? 如果是、您建议采用哪种方法来增加系统的增益裕度和相位裕度?

    在数据表第29页的表2中、反馈传递函数中高频极点的综合公式看起来像是有一个拼写错误。 您能确认高频极点的公式是什么吗?


    感谢您的持续帮助。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    1.很抱歉造成混淆。 这基本上是正确的。 输入 R 表示我们要研究的扰动源。 它通常是输入电压或输出电流。 输出 C 是输出电压。

    2.这不是很好。 我们通常需要大于45度的相位裕度和至少>10dB 的增益裕度。 您知道他们的 Rcomp、Ccomp 和 Cf 值是多少吗?

    3.你是在谈论这个吗? 1/(Rcomp *(Ccomp ||chf))为什么您认为有拼写错误?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我们的客户没有提出后续问题。 现在可以解决开机自检问题。

    感谢您的帮助。


    此致、
    卡洛