This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:适用于 LFP 电池

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981904/bq77915-suitable-for-lfp-battery

器件型号:BQ77915

我有12.8V、12Ah 电池组、每个电池 都有3.2V、6Ah LFP 电池。

我使用 bq77915 IC 开发上述电池组的 BMS 电路

我不确定此 IC 是否适合 LFP 电池规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemavathi、
    发布 BQ7791506时考虑到了 LFP 电池。 请查看其数据表中的阈值。