This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:有关电流纹波以及如何降低电流纹波并保持在相位裕度范围内的问题。

Guru**** 2388100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981224/tps54531-questions-on-the-current-ripple-and-how-to-get-it-down-and-remain-within-the-phase-margin

器件型号:TPS54531

我正在使用 TPS54531进行设计。  输入电压为12V、700mA 时的输出要求为6V。  计算得出的 Lmin 为25uH。  因此、我决定使用33uH 的电感器、但当我计算 IRIPPLE 时、电流为200mA。  这是我将在输出上实际看到的吗?  我再次使用330uH 进行计算、得到的结果是20mA、更好。  我进入 Webench 并输入我的值、它喜欢33uH、但330uH 破坏了相位裕度、因此不起作用。  如果 IRIPPLE 是输出结果、我需要显著降低它、但要保持在相位裕度范围内!  请向我解释一下 iRIPPLE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Robert  

    在计算 L 时、通常对 Iout 使用最大输出电流能力(5A)、而不是最大应用负载(700mA)。  

    该类型通常设置为0.3、这意味着纹波电流为5*0.3=1.5A、然后计算得出的 L 为3.5uH、我们可以选择3.3uF 或4.7uH、两者都可以。  

    一定的纹波电流并不是一件坏事、它可以提高相位裕度和良好的负载瞬态性能。  

    但是,如果您需要较小的输出电压纹波,则可以减小纹波电流,但不能使纹波小于5*0.1 (kind)=500mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我知道如何计算 Lmin 和 IRIPPLE。  我的问题是、输出上是否会实际看到该 IRIPPLE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert  

    不可以、纹波电流不会流入输出、它将流入输出电容器并生成纹波电压。  

    增大 Cout 可以降低纹波电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是我需要的。