This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:此器件的 EVM 在哪里?

Guru**** 2536890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975617/tps543820-where-is-the-evm-for-this-part

器件型号:TPS543820

大家好、

但愿你一切顺利。 我在该产品页面中看到了 EVM 的用户指南、想知道订购 EVM 的链接在哪里? 我看到的是3A 版本、但8A 版本不是。  

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我们仍在致力于发布 EVM。 我可以告诉您它何时可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony! 您能否分享预估时间线? 如果您需要在内部共享它、这很好、我在系统中是 L-baker。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过电子邮件与我联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 EVM 现已发布。 这实际上发生在上周的中间、但我忘记在这里发布更新。