This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于直流/直流转换器的宽可调节输出解决方案

Guru**** 2553200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973811/wide-adjustable-output-solution-for-dcdc

主题中讨论的其他器件:LM5155LM5156

降级器、

客户正在寻找基于以下规格的解决方案。
您能否检查解决方案?

输入电压:24V 直流

输出电压: 2路输出

         a. 0~100V 直流

        b. 0~-100V 直流

隔离:需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubert、

    感谢您的回复。 负责人今天不在办公室、但明天她将回答您的问题。  

    很抱歉给您带来不便、  

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubert、

    请详细说明0至(-) 100V 的确切含义。 正负转换器所需的稳压范围是多少、正负输出所需的输出电流是多少。

    只要输出功率不高于大约100W、我建议采用反激式设计、可能采用 LM5155或 LM5156。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubert、

    我希望您能够解决您的请求。 如果不是这种情况、请在下方再次发布、或者如果此主题已锁定、请启动新主题。