This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 工具/TPS54824EVM-779:设置此 EVM 以测量负载电流的正确方法是什么?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981911/webench-tools-tps54824evm-779-what-s-the-proper-way-to-set-up-this-evm-to-measure-the-load-current

器件型号:TPS54824EVM-779
主题中讨论的其他器件:TPS54824

工具/软件:WEBENCH 设计工具

大家好、团队、

我有一位客户实习生尝试使用万用表测量从稳压器流出的电流、以确保其与负载电流相匹配。  

我认为他们需要对其进行设置、以便万用表的(+)端子连接到输出电压(TP4)、万用表的(-)端子连接到 TP10、这样万用表就与输出串联。 对吗? 因为我实际上坐在实验室里、我家里没有任何设备可以尝试一下、所以已经有一段时间了。  

她告诉我、她按照以下方式设置它-这会导致 EVM 停止工作。

基本上、我将稳压器连接在电源(12V)和负载(5.52A)之间、我尝试使用万用表测量从稳压器流出的电流、以确保其与负载电流相匹配。 我不是将万用表串联连接到稳压器和负载之间、而是将万用表的正极端子与电源的正输出相连、并将万用表的接地端与负载的接地端相连。 因此、它穿过稳压器、从电源获取所有电流。 我不确定这对稳压器的损坏程度,但在我这么做后,稳压器立即停止工作。


谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    连接类似这样的万用表应该类似于输出上的短路。 在这种情况下、我们对该器件进行了大量测试、因此如果它损坏了 TPS54824、我会感到惊讶。 我想知道测试设备是否因测试而出现问题、而不是 EVM 问题。 具体而言、通过万用表短接电源可能会损坏万用表的内部保险丝。

    在 TP4和 TP10之间连接仪表不能测量输出电流。 我认为客户根据其描述确定了正确的测量方法。 仪表应串联在稳压器和负载之间。

    如果我上面对仪表保险丝熔断的猜测是错误的、您能要求提供测试设置的图片吗? 可能忽略了设置中的其他一些简单错误。

    Anthony