This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:Vout 构建时间

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981782/lm61460-q1-vout-build-time

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

如果 Vin 始终处于 PLIN 状态、当我们提供 EN 高电平信号时、需要将 Vout 构建到所需的输出电压。

或者我们可以使用软启动时间作为构建时间、这是否正常?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    有关 VEN 被拉高时的软启动操作、请参阅图16。  

    当 VOUT 达到 VOUT 设定值的90%时、VEN 被拉高的时刻是 T_en 和 T_ss 的总和 根据数据表规格、您可以预期通常为0.7ms + 5ms、总共大约为6ms 的软启动。

    此致、

    Jimmy