This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:反向电流保护详细信息

Guru**** 2383950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978002/bq24232-detail-of-reverse-current-protection

器件型号:BQ24232

各位专家、您好!

我想了解 BQ24232反向电流保护功能的详细信息。
当我们确认方框图时、这种反向电流保护在哪里?

这是因为、数据表 P1指出 BQ24232具有反向电流保护功能、但我找不到其他说明。
因此、我无法理解该 RCP 电路在何处保护反向电流事件。 (例如、输出引脚到输入引脚、或输出引脚到 BAT 引脚等)

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反向电流通过中 OUT 至 IN 的功能方框图中所示的 FET 来实现。 尽管图中所示为一个 FET、但 Q1处有两个背靠背配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony San、  

    感谢您的解释。

    我还有关于 BQ24232上 B2B FET RCP 的问题。
    我想此器件无法在 Q1导通期间保护反向电流事件。

    是这样吗?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    如果 Q1处于开启状态、我必须研究其范围。 是否存在出现反向电流的预期情况? 例如、电池是否正在充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony San、

    在实际情况下、我没有在 Q1导通期间导致反向电流的情况。
    但我认为、如果在输出侧施加比输入更高的电压、您建议的电池充电不足的情况将会导致反向电流。

    实际上、我只是认为、如果通过简单的 B2B 连接 FET 实现 RCP、则存在禁用 RCP 的时间或情况。
    那么、我向您提出这个问题。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    明天我将收到一份答复、以找到解决此问题的最佳方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    从这种意义上讲、背靠背 FET 确实提供反向电流。 我提供了一些波形截图、这些波形截图有助于提供有关背靠背反向电流保护的信息、从而显示出高于 IN 的输出电压

    下面显示了 VBAT 在没有 VIN 电源的情况下加电。 反向电流保护可防止 VIN 看到电压。

    在 OUT 引脚上施加电压后、我们可以看到、OUT 引脚上的电压较高时、VIN 仍然为低电平。