This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:零电压充电控制

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974652/bq28z610-r1-zero-volt-charge-control

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好!

在功能方框图中、"零电压充电控制"放置在高侧 N FET 驱动器下方。 根据下表、当电池电压低于0.4V 时、"零电压充电控制"是否意味着 CHG 和 DSG 关闭?

此外、不清楚 VDSG 和 VCHG 是如何确定的。

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法连接该表、但我将讨论"7.25 N 沟道 FET 驱动器(CHG、DSG)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    通常、对于我们具有零电压充电功能的监测计、从电池组到电池的路径会连接到电池、以实现慢速涓流充电、直到电池通过监测计开启所需的电压 Vstartup。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回复。 涓流充电电流通常是多少?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体取决于您的配置、您可以查看 bq40z50数据表中的方框图以获取块级实现的示例。 我认为它非常低、通常低于50mA、直到它达到退出的电压阈值。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、谢谢!