This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:连接 SYNC/MODE 引脚以实现反相

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981854/lmzm33606-connection-of-sync-mode-pin-for-inverting

器件型号:LMZM33606

您好!

你好。

我们的客户正在反向应用中使用 LMZM33606 (输入= 12V、输出=-5.5V)。 他们希望知道应该如何连接 SYNC/MODE 引脚。

您能为我们提供帮助吗? 谢谢你


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    应用中是否会使用外部同步?  

    如果是、则必须使用外部电平转换电路。 有关辅助功能、请参阅第7节。  

    如果未使用 SYNC/MODE、则应将其连接到 IC 返回。 对于 IBB 拓扑、IC 返回值为-VOUT 电源轨。

    此致、

    Jimmy