This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:5K R1限制

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981890/lm2674-5k-r1-limit

器件型号:LM2674

大家好、团队、

数据表上的 R1可以介于1k-5k 之间。 该阈值背后的原因是什么? 我在原理图上看到过一个使用超过5k 的设计- 这会导致任何问题吗?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、

    反馈电阻器值是功率耗散和抗噪性能之间的折衷。 较低的值可提供更好的抗噪性能、但功耗更大、反之亦然。 该器件已使用20年以上、这意味着效率不如当前那么好(意味着电阻器中的功率越大、影响越小)、该器件的噪声相对较高(封装越大、噪声改善的幅度也就越小)、 它可能对噪声更敏感。 5K 可能是一个保守的估计值、但我建议遵循数据表指南或使用不同的器件。

    Sam