This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电器 IC 建议查询。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ24072, BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980698/charger-ic-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:BQ25616bq24072BQ21061

您好、TI 专家。

客户正在考虑新充电器。

它将与移动电源类似、下图显示了正在规划的方框图。

我们建议使用满足以下规格的充电器 IC。

----------------------------------------

-电池类型:锂离子聚合物(500mA)

充电电流:400mA 或更高

充电类型:线性或开关

-需要旁路电源路径(电流路径)

其他:

1.独立类型

2. JEITA 标准(不需要)

充电终止电压:4.2V 或4.35V

----------------------------------------

我想将其配置为第一个计划或第二个计划。

请推荐符合规格的充电器 IC。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25616是一款需要考虑的良好开关充电器。

    对于线性充电器、bq24072系列在此将会很好。

    我们还提供采用 WCSP 封装且具有 I2C 的 BQ21061线性充电器。 您可以通过 I2C 对 VOUT、VBAT 和 JEITA 配置文件进行编程。 但是、该器件只能支持高达600mA 的输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pearl

    感谢您的回答。

    如第二个计划中所述、是否有我们建议从 VSYS 输出5V 的充电器 IC?

    当然、还必须满足以下规格。

    ----------------------------------------

    -电池类型:锂离子聚合物(500mA)

    充电电流:400mA 或更高

    充电类型:线性或开关

    -需要旁路电源路径(电流路径)

    其他:

    1.独立类型

    2. JEITA 标准(不需要)

    充电终止电压:4.2V 或4.35V

    ----------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    VSYS 是电池充电的源、随电池电压而变化。 不能生成恒定的5V 电压。