请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24133 应用的设计 bq24133 的输出为8.4V/2A、用于2S 锂电池。
问题是 在连接电池时、仅充电器提供0.23A 至0.3A 的电流。
我的原理图如下所示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我检查了 I_DPM 和充电电流、分别为2A 和0.75A。 当您观察到0.3A 电流时、您的输入电压、输入电流、电池电压和电池电流是多少? 在多种情况下、输入电流可能为0.3A。例如、输入电压为15V、输入电流为0.3A 时、输入功率为4.5W。 对于充电电流为0.75A 的6V 电池、输出功率为4.5W。 因此、在这些条件下、您可以看到0.3A 的输入电流。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。