This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:一些 IC 在现场第2部分呆了几天后不再工作

Guru**** 2391865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979982/tps23861-some-ic-did-not-work-anymore-after-a-few-days-in-the-field-part2

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件:TPS7A4001

你(们)好  

我们已经在这里讨论了这个问题:

但是、我们有一些器件采用了较旧的布局/原理图、其中我们使用的是与您完全相同的3.3V LDO。 TPS7A4001。

通过这种布局、TPS23861也会发生一些故障。

在这种情况 下、VPWR 由曲折的 EPS-45S-48提供、不使用升压 U1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您在上面提到的其他 E2E 帖子中、原理图不同。 从复位到 VDD 应有一个10k 上拉电阻器、而不是短路。 这就是上电序列解决方案在上一个 E2E 主题中发挥作用的原因。 对于该 设计、上电顺序正确、 但原理图显示 VDD 和 VPWR 连接在一起、这种情况不应如此。 复位应在启动期间保持低电平。  

    由于 IC 中已经存在内部拉电阻、您能否尝试切断 PCB 上 VDD 的复位迹线? 请注意、由于 TPS23861 IC 可能已经损坏、因此在再次尝试加电之前、您仍然必须更换它。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尔文

    对于该 设计、上电顺序正确、 但原理图显示 VDD 和 VPWR 连接在一起、这种情况不应如此。

    VDD 和 VPWR 在哪里连接在一起? 您可以在原理图中绘制它吗?

    由于 IC 中已经存在内部拉电阻、您能否尝试切断 PCB 上 VDD 的复位迹线? 请注意、由于 TPS23861 IC 可能已经损坏、因此在再次尝试加电之前、您仍然必须更换它。

    在焊接过程中、我将从 IC 上切断 RESET 引脚。。。

    我有点失望/惊讶、TI 提供了3种不同的设计、所有设计都将 RESET 引脚直接连接到 VDD!? 在“参考设计”下面,我了解其他一些东西...

    感谢您的帮助!

    我会在几分钟内把我的新订单设计发布到这里,所以如果你能注意到它的话会更好:-)

    BR Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    很抱歉、我输入的内容不正确。 我想说、上一个原理图中 U3上显示的 RESET 和 VDD 不应连接在一起。 您可以在上电期间获取复位和 VPWR 的波形吗? 我想确保满足启动顺序。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 VDD 直接连接到 RESET 的布局。

    Yello 为 VDD/REST

    蓝色表示 VPWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢波形用户。 您是否为您的另一个电路板获得相同的波形? 我提出的原因是、VDD 似乎在 VPWR 超过 UVLO 之前上升。 此外、当我查看 LDO 上的分压器时、它应在~40V 时启用、但波形显示3.3V 电源轨在这之前完全导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我现在用 R39降低到22k、并添加了100N 电容器。

    现在、它看起来是:

    你 怎么看?

    此外、当我查看 LDO 上的分压器时、它应在~40V 时启用、但波形显示3.3V 电源轨在这之前完全导通。

    是的,这也是我的情况,但实际上情况并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好 、您的工作解决方案(复位时带有拉电阻器)是否也有复位引脚上升、如下所示为红色? 当 VPWR 为10V 时,启动期间复位/VDD 会变为>1V。 这可能是一个问题、因为在 VPWR 斜升期间、复位需要小于0.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我看不到你的照片?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、它看起来不像加载的那样。 请参阅下面的内容。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色复位引脚(10k 上拉至 VDD)

    红色 VDD

    绿色 VPWR

    是的、我明白您的意思、这个小峰... 但为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是 LDO。 当输出电容器尝试充电时、这可能是一个浪涌问题。 您能否将2.2uF 的输入电容增加到22uF 的高陶瓷输入电容? 来证明它。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的修改是22uF、但还是一样的。

    但我在另一个测试中使用的不是从 STEP (U1)向上的48V 电压、而是从交流/直流48V 电源进行的。 它看起来很好。

    因此、问题应该来自启动期间的上升沿/信号。

    下周我不知道添加第(1)点 N 沟道 MOSFET。

    过压电路的情况下运行。 如果48V 稳定且延迟较短、则思路是"打开"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查! 很高兴您能够缩小升压转换器的范围。 当新电路提供波形时、请与我分享、我可以查看。 谢谢!