主题中讨论的其他器件:LMR36506
3.3V 降压稳压器无法达到正确的电压、但提供1V 电压时出现问题。
芯 片 LMR36506MSC3RPERQ1具有2.2MHz 的固定开关频率和3.3V 的固定输出。
当向输入电压(V+)施加8V 电压时、3.3V 线路(图中青色)达到1V (在可调模型上恰好是 Vref)。
SW 引脚(图中为黄色)在高频(>7MHz)时具有低振幅、它拉取102mA 并加热至52°C 遗憾的是、我无法断开本应为2个 MCU 的负载。
这是输出过载问题还是存在错误?