This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600EVM:UCC25600参考设计

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, TL431, UCC25600EVM, UCC256303, PMP20694, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979206/ucc25600evm-ucc25600-ref-design

器件型号:UCC25600EVM
主题中讨论的其他器件:UCC25600TL431UCC256303PMP20694UCC27714

您好!

我想将 UCC25600控制器用于具有12V 输入和6V 输出的低电压 LLC 谐振转换器应用。

您是否会分享用于在输出和 RT 引脚之间创建隔离的光耦合器的器件型号? 或者、请提供光耦合器规格。

您能否解释一下我们为什么需要并联稳压器(TL431)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arteshir、

    UCC25600EVM 的光耦合器器件型号为 H11AB17A。我们也在其他设计中使用了 VO618A。

    并联稳压器充当误差放大器、可调节光耦合器中的电流量以实现输出调节。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的意见。  

    我当前正在尝试使用 UCC25600运行仿真;但似乎我没有从 GD1和 GD2获取 PWM。

    我在几周前使用 TINA TI 运行了仿真、连接了中所示的相同电路、并且能够从转换器获得所需的输出。  

    我从 TI 网站下载了此控制器的 PSpice 模型;它如下所示-您是否确认此 Spice 模型是否准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下 LLC 转换器和控制器+反馈电路的原理图。  

    为了快速验证控制器功能、我现在对 SS 引脚施加5V 电压并禁用 OC。


    GD1和 GD2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到-"txt"中的模型

     UCC25600
    (小部分
    *(C)版权所有2013 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
    (小部分
    **此模型旨在为德州仪器(TI)的客户提供帮助。
    ** TI 及其许可人和供应商不作任何明示或默示的保证
    **或隐含的,关于本模型,包括的保证
    **用于特定目的的适销性或适销性。 是的
    **仅以"按原样"提供。 其质量的全部风险
    **且性能与客户有关
    (小部分
    *
    **发布者:德州仪器(TI)公司 WEBENCH 设计中心
    *部件:UCC25600
    *日期:2013年9月25日
    *模型类型:瞬态
    *仿真器:PSpice
    *仿真器版本:16.2.0.P001
    * EVM 订单号:EVM (HPA341)
    * EVM 用户指南:SLUU3612009年4月
    *数据表:SLUS846B 2008年9月 REVISED 2011年7月
    *
    *型号版本:最终版本1.00
    *
    (小部分
    *
    *更新:
    *
    *最终1.00版
    *发布到 Web
    *
    (小部分
    *
    *型号使用说明:
    *
    * 1. 已对以下功能建模
    *   a.开关频率 v/s RT 电阻器
    *   b.死区时间 v/s DT 电阻器
    * 2. 数据表中的图7、8、9、10、11未建模(考虑25°C 时的值)。
    *
    (小部分
    .SUBCKT UCC25600_TRANS DT OC RT SS VCC GD1 GD2 GND
    $CDNENCSTART
    eeee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cb0bba041dd67c69ce448ea70148a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87ca9dcc52602f48c27b
    e9f419af62bfe95e628e6c2a84cc65dd2688e0dfc494de0f519c9500d4b801cf8492e52ca990713717b25c39b3409a85abfab00ad70ba53081cfaa9230181
    09a503e1af40f07ab1b2e0ee1c221987aad0cae5ebf3019a4cc7d4f7427922f33dbf35e2592bf3d7e6cc5e557a3c106367e851ead15b2a910f86c1438841da
    d7a26453a15f2d3fd97dad888f86e675e57c28c1e9a9502d70b6abf7724500c3410acafc9f30454730a70a45f1d549c6598c49887b4fc2b07012a1a028a028a8a02fbeeee
    a24b33ea3c74eb38706b807646b80371a08792b1034404eb202cc2bd77d193d76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    6dcc2999c2dfe559706b807646b803714faa76dd4ef815c5d41ad0cd979521e847dda77d5f94434cc7d4f7427922f33dbf35e2592bf3d7250de8f0467f53
    e9f419af62bfe95e08e79cbf8de54de32688e0dfc494de0fed06813055f21138492e52ca990713784abccbe8accc05583f8b3363b98baf2193d33a59583ec31
    b5f1c17ee7956303e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe5125d7a787f2d39803f23a97ef1f1d051abcf4b0ff0007956a2fc07424ad42e8af357abf43b3deb61
    1ac3d64a7ec42565706b8076646b80371507d7052a101b44aa5e41a9333d4c1f5f26d9a015e093696244a25b74d6efba792d7c8ab2c4676f92a0bace411b
    dad4b7980b83d60c1db9be5844c9b7c84ec5850e704631fbd67efb1043a1e26efcae405adba980c47c4a8e8d49f752925d49cb16d497a3fbd26d708d8d8e
    385bb969478bc1fd0070af46a9dd88126361eafd73c632f1baba462b7c42fb9a7208a85e1aefd30acba88274aa3b76e047bef198f0ea413bb6788c934b887a04
    e9fdfc8a753de1116bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331342b8faa1fa650af416a9a27fd2d97f31b19595e65456c676b6b47c6
    e9f419af62bfe95e525f4881cdcee43c2688e0dfc494de0f10b9d15db02a3e668492e52ca990713784abccbe8accc055d5048aa8ddca991f86d72bcab6386af3
    bac1cf59d444029c85675a01b2db95be742cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa79ab8f2b53c66d5547c2999a24d1543d33d3c60d69cac8654beef1674d8a7fbe
    e9f419af62bfe95e26b975abe1d7cf1f26888e0dfc494de0f7449fa7747b5c4268492e52c990713792b35fb4ba24d2d71f707dff3932ec8988389fcf44dcc43
    7d9a2c7ef247c72daf399d32d282acb6a263d3ef9a2264bd7386463fc26a014adca02a052f89a2da290117246b6bdc47e283b747a56c79421c62d2a028d
    e9f419af62bfe95ea3691f164915ef9626888e0dfc494de0f0a3d9d17a53346128492e52c990713774bd84a1f90e88ca4b6f13b7315f59fce56133b05a358cc
    51a837e5b8d59442e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe5125d7a787f2d39803f23a97ef1f1d051abcf4b0ff0007956a2fce07424ad42e8af357abf43b3deb61
    32cd76a2a36328a94c640cb94db3c0afb00af8c7ad6033fbb192f6e2cf6745f07a8ee61b2ac7ee78a48eebe34edb4165f1c171167956303ed52cc602f48c27b
    b9d10fcc51398ec8706b807646b80371fb7daec075f10ab94f8181b227c1b6b542cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa79ab8f2b53c66d5501d7416edc4d
    e4d6b70bcd676ae470b8076b807646b80371da398583b1e259ecf9b267a2118ce01fb55a0e22a35a4ae42cdae931a3d3892c02d2d9372c03ffa69f63ba78833e
    114fa6e869ae2eeb706b807646b80371a08792b1034404eb125c8738b16ab83779272ff9e6b7246c7e9471621cbe5cc862d766f77596a54b1c022559c34d478
    e9f419af62bfe95e6af56f2fcb564d812688e0dfc494de0fbe98d310e4b8710b8492e52ca990713774bd84a1f90ee88c60707c345db8c532a10ec0558f53139
    bac1cf59d444029c85675a01b2db95be742cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa79ab8f2b53c66d5547c2999a24d1543d33d3c60d69cac8654beef1674d8a7fbe
    4374777403e0317e706b807646b80371a08792b1034404eb1822436578af3579d76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    c13b7ed85c9af80d706b807646b803716afb30163cc0e01e9d468469750e39100d3e0b087c7374442cda931a3d3892c02d2d9372cffa69f63e66ba788f33
    782515cfeeba6caa706b807646b80371a08792b1034404ebc25c48964feba766a61640f12b3724f2b153c27adf9daee400d3e0b0b087c7374431d019cda70d870
    4098a1f977e327a0706b807646b80371e6cf343378ade772dc60fa02592d74defaea281e22d723e644126c9831a96bd4cc7d4f7427922f6f92ae4ff7bcd62
    6fd49a40a2a874a2706b807646b80371e0d235006df12fb4faca85d0862a74fbdaa3793c72e7d69fb62495d8bbcdb54b5e7ad1285a439c6f793bf79e798bf8e79
    8ed84cd0180fcacf706b807646b803710609a13501132a863ae2468b9ecaccb91db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631fbd67efb1043a1e2d4ad0c203b8ad9ef
    e9f419af62bfe95e34c73dcbf92dd8722688e0dfc494de0ff5b614c6d43fc5148492e52c990713774bd84a1f90ee88c70ea3b4af5e7d66913592006eee4ee4e4e9f9f4e9f4e9f4d4d4d4d4d4e9f4b
    53c082b195825f91EEb858a3a69e92e92dd644126c9831a96bd4cc7d4f7427922f33dbf35e2592bf3d7e6cc5e557a3c106367e851ead15b2a910f86c1438841da
    2f6d3b6fa1f79e42cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa79ab8f2b53c66d5547c2999a24d1543d33d3c60d69cac86528e7d71460b9c154901d3f60e3e3e3f60e3e3e3e3e3e3e3e3f60e3e3e3e3e3e3e
    d29a3819b03a632a706b807646b803717150993bfda44d1190770f01880100d722b9300ae6b7e53ea2c537184c69296512643236dcc925be9d6bedf9d0034ac8
    cc4ebde65d14696797834113c2b271e8d2693a7076e1e42ecc4010cb11118e31b524cc0fa8723463c40b2f9559a061db9be5844c9b7c87d754abcbf2b3f
    a640afca273b027d706b807646b80371a08792b1034404eb23a2f9e11fce1bde9cecd65f97422fef1d7357d3c4e2f3644126c9831a96bda118e546bf58ab2c
    5125ca7103a1d6ba706b807646b80371a08792b1034404ebf37ba79774a7028ac64d76cf5798f00d8150b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    e9f419af62bfe95ea84ecbc7159c51ad2688e0dfc494de0fc60e3c5ac968ec44749d13634498f34bc9322890ed6647b92bdf4561000be04db94e8b8c3713864
    9d80d756e6e498df838cad64f56a21a263d3ef9a2264bd7386463fc26a014adca02a052f89a2da290117246b6bdc47e283b747a56c79421cde62a028d42d
    0014abd95537d950dc14d9a6d715e693c6ea45c1dc497e4be9fdfc8a753de1116bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331347930ddd5b5a548b5a0
    492b5dc666856a64706b807646b80371a08792b1034404ebc311f70181f567225a54ab7d3964534c640b08cecbb6cffe042f0c0c78bb0deb673b81ca19be4e33
    385bb969478bc1fdbe53f7f0fcc00df7913aa1dcb20716beaba462b7c42fb9a7208a85e1aefd30aa61dbc6176f11e29c7c0ff6aff14e47c5f4f205501a14c16
    af399d32d282acb6a263d3ef9a2264bd7386463fc26a014adcae02a052f89a2da290117246b6bdc47e283b747a56c7941d4e7946c3b9e444765a78ea22aeaeaeaea9
    1d8e0afd88a08353706b807646b80371a08792b1034404eb3352a90b39e0f4f42b44158b08ce2af478a87bc5b8e6cf96bf55428c35ad9f811e89b53b901c
    69ff18044fae7c89706b807646b803714faa76dd4ef8157b583f31c5e2f595ee296b5d6cfe99f66598c49887b4fc2b7857de061e2a26ef079f887bcd36f
    a7955988c1a00c21706b807646b8037178bd4ed1634daf7a4f8181b227c1b6b542cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa79ab8f2b53c66d5501d2574edd
    ed86d06aaca968706b807646b803710f5a44c8cfeac7e10127ad895999246523b782b3d6a37df11db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631cbf12968270b
    62df88c5a2e359bf706b807646b80371a08792b1034404eb1c2c68874e4e6bc6a72b5bd58772bc50932f91c29cb99b710f626c2f14a648cc60b
    9ed7c1c1396d1611706b807646b8037176e9956d52804abebafe5040957ee65200d3e0b087c7374442cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa69f63e66ba788f33
    1772a44f4c4234706b807646b803710be92d880872d2740127ad895999246523b782b3d6a37df11db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631cbf1cf296810270b
    9ebb400152663803706b807646b80371a08792b1034404eb69c3e87dc25a3991ca9f2167b6d55f1f21bc70cf01660c262d766f77596a54b1c022559c34d478
    16329a8c0d160517706b807646b803719fe95eafa8359aaffde8bf6b1edbbb5af618abeb8f40b31e710f626c2f14a6e033578534f961d21e23b55376035
    385bb969478bc1fdcfa6616042166ac248b855340200e68f5aa6f74fa8c7012466eaeb9fc4cc8ae1b6ab3a18e872196fa2c86709dd4ed6558482087c193a8f13
    55136b92d0559ec4e71f71e1875841714cc7d4f7427922f33dbf35e2592bf3d7e6cc5e557a3c106367e851ead15b2a91de6ccc763475b3b88a6c9366ddc
    e9f419af62bfe95e5bd1d958b85c633726888e0dfc494de0f351c48fd3cc0b02c8492e52c990713774bd84a1f90e88c11379f40f6945fe7cfc860f771bb1bbb4bebb1bb
    53c082b195825f91EEb858a3a69e92e92dd644126c9831a96bd4cc7d4f7427922f33dbf35e2592bf3d7e6cc5e557a3c106367e851ead15b2a910f86c1438841da
    2f6d3b6fa1f79e42cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa79ab8f2b53c66d5547c2999a24d1543d33d3c60d69cac86528e7d71460b9c154901d3f60e3e3e3f60e3e3e3e3e3e3e3e3f60e3e3e3e3e3e3e
    c3f79b4609191d9b706b807646b803717b6b96cab45c6ee93ae2468b9ecaccb91db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631fbd67efb1043a1e2d4ad0c203b8adef
    385bb969478bc1fd99833895c09d905397834113c2b271e8baba462b7c42fb9a7208a85e1aefd30a06e21ba87059f379b264866b3f10c5af4576120197e3869
    af399d32d282acb6a263d3ef9a2264bd7386463fc26a014adcae02a052f89a2da290117246b6bdc47e283b747a56c7941d4e7946c3b9e444765a78ea22aeaeaeaea9
    d2a6f7e632f6e240706b807646b80371665aaae256219221d76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892c02d2d9372cffa69f63e66ba78f0333
    bdadeec1d4eda933706b8076b80371a08792b1034404ebfda371680e0c013116f9a635cd037322bafe5040957ee65200d3e0b087c7374431d019cda70d870
    c18beea1ddade083706b807646b80371a08792b1034404eb55e2a0cb857e7be44b2216b7e828e5b00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    88642418aa31eccb706b807646b80371a08792b1034404eb104f5bc60495b9f82509998b8b3441b9bafe5040957ee65200dda0b087c7374431d019ce70d870
    e9f419af62bfe95eddb4b29aaeb56c852688e0dfc494de0f23d421d6f72d6ab08492e52c990713774bd84a1f90e88ca4b6f7315f59f56133b05a358cc
    51a837e5b8d59442e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe5125d7a787f2d39803f23a97ef1f1d051abcf4b0ff0007956a2fce07424ad42e8af357abf43b3deb61
    32cd76a2a36328a9bd8a91623ed6cdab00af8c7ad6033fbb192f6e2cf6745f07a8ee61b2ac7ee78a48eebe34edb4165f1c171167956303ed52cc602f48c27b
    c768dd54c070d682706b807646b80371a08792b1034404ebea249048f89233184c0be7416ff9fbc856ed27f701de477562d766f77596a54b1c022559c34d47a8
    faf38c75316d0585706b807646b803717af6f4c6b03f4e16c8459af3f01fectbddc98bcd7ae1314f8a263d3ef9a2264bd7386463fc26a014a5237ed7e5114ec
    e9f419af62bfe95e09c4739f84a8c1c02688e0dfc494de0f7d23116f74ca45da8492e52c990713774bd84a1f90e88cefd852fe6c1aefeca56230ab7f846cdf
    172fcef26330567ff44496155f03ed4f5651d10d29ebe89e9cd1b241aee3c527d25d62c4583802eb516c6374f716458cdc98df979ee8e01881818cbd4210f0def
    1b321580e3e7edcf706b807646b80371ca734aa83b8f8426e9d468469750e39100d3e0b087c7374442cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa69f63e66ba788f33
    f609c441bb61e78c706b807646b803714b1c4df981679e1dc79c5195b3c697fd042f0c0c78bb0dba263d3ef9a2264bd7386463fc26a014a5237ed7e5114ec
    e9d36920d2449dc8706b807646b80371a08792b1034404eb677d49eb2b9e9f8b91abedf8c706bafe5040957ee65200dda0b087c7374431d019ce70d870
    025af1404b9bbe0d706b807646b80371a08792b1034404ebdd4c62910e4aa482a984b5c814f142dfbadae1317df5ab3f23b782b3d6a37df184ed6b42b02
    e359198f0d54dd04706b807646b80371a08792b1034404eb22e712c6dfe7eccad76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    5aa875be979324eb706b807646b803714faa76dd4ef8156e56ef7b103a718f6bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331347930548bdea0
    174aab22bc8b48c3706b807646b80371a08792b1034404eb3a34c493507b4faaf4b7be9fedfc9a8478a87bc5b8e6cf96bf55428c35ad9f811e53bf901c
    f55d627e5b6a5781706b807646b803710cd21e8ca845a98b0127ad895999246523b782b3d6a37df11db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631cbf1cf296810270b
    f9d40bfe034dc9e4706b807646b80371a08792b1034404eba05659ea5c15514fa6130fb0de8c9350932f91c29cb99b710f626c2f14a6ed52cc602f48c27b
    8df0563ff6b12bcb706b807646b803714faa76dd4ef815e3c8854d9eba907f1d4e452fee093da4e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe51c173022dc07b974d
    638ff464aec55f37706b807646b803715a6fa533133f11a3e5ed36f61e63f360c226e28d69f7095651d10d29ebe89e9cd1b241aee3ca524f90023d786d0eaf
    f24cff2bb787655c706b807646b80371701dd54135e2845d7c63738b614a4dc1d0b01a738ef93a9d303d7240d8c3139de033578534f961d21e23b55376035
    fb084946fa1d2f48706b807646b803715671e59bd39a227305d2793e5127767ae07746d3d0076eb200d3b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    e11f20ad36e7e098706b807646b80371eeab2e0253cc6f8753823fed859af48366eaeb9fc4cc8ae15bcb4f3deed2fe5882b5425599ed1844b97ac6965124046b
    ebf1591b7680bc626bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331342b8faa1f650af416a9a27fd2d97fa31b7b19595e6545cc6ca166bf6
    5b163e195cee4a706b807646b803715671e59bd39a22730b45656f6126dbeaae8ece02dda0bcfd60877ff0912fae9e6598c49887b4fc2b07012a1a8a02fe8e0b0b012a072f8eQe012a012a012f82eeeee
    da32fce65bd9e4ea706b807646b80371bd8ecf3ecfc8ef6714361fb5d99f43506bf55428c35ad9f818b1e200d5b36e9c34b1f5e9a63313479b5d30d5b5a0d85b0b0bd85b0b3b3b3b3b3b3ecf3b3b3b3b3
    4cda0bfb3e7f17e6f60b46ee8e8166be448af6bd68b1383883f4586e2fcc0a634e237b59546ef6f22962ea8e267008d644126c9831a96bda118e546bf582c
    064c7d10b22fd68aec4b5a01552036e1303f53704e2595d18fe1aec0698a9b90d3b99b01fef3c64498c453163ff10bcfe4b2500fe4e809c5769ab468c6f113f9
    70c9126bd9ff8882e9aa8206dccedec85651d10d29eb89e9cd1b241aee3c527d25d62c4583802eb516c6374f716458cdc98df979ee8e0188181818cbd4210def
    c930ee9bd4ca2400e26ef9f44a7eb3b5ca023470191575ccfc301e5086eb985396b3ebacb99bc6a95a48ebe34edb4165f1c171167956303ed52cc602f48c27b
    064c7d10b22fd68a472daf882b741cd8fd9475d1df4fab6d2ff3983901ebdf1bffaca85d0862a74fb0c76c4dbab95135f9dd5ccf588ebff3b6b56bb
    ad70a4fb8ff671b66bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331342b8faa1f650af416a9a27fd2d97f31b7b19595e65456c647f6
    32cd76a2a36328a92532381493787cb8d6600d5af11a4d3eb1840a4bfbabe1c93f013fb7ee415b211b4ad6a9271e801ed4155cdd969bd8fb1b1b1b5d09b5b5b5d09d59
    46ca60d9e0a03ec1cfe1d30080fa8985e3570c3308686a4dbe7209490363213f45e4e160e3aa04d7a48ebe34edb4165f1c17ee7956303ed52cc602f48c27b
    9eafe82adc2a1140d34c73dcbf92dd8729c4005bcd9c79e6e00eefbd63f1d45d8492e52ca99071373360b3b2bcd4874aef23bbe4f31b58a8673bc8119be4e33
    8e12dega80c549de261698f310be5a400f78f01ca7cd3184c95fd1712bcaf1b029b48a33a73df9caaf399d32d282acb6a263d3ef9a2264bd73ac5403918b2efd
    928d7a9f462cf2ed706b807646b8037150eb858f9032cc838b05476f2f18a15d4b44c85b70670f7e695e5d531063625a4c9a26c2a42486b779487bef
    1b6bbc0bc33482c706b807646b80371bd8ecf3ecfc8ef6745b5a70a5cc0245b5651d10d29ebe89e9cd1b241aee3ca527d25d62c4583802e32367b66e367b241b241b241b241b241b241b241b241b241b241a25d
    07c82d144c68cf87cd9f9b0fe66d8ad11aedfee85ebe258d915cd7782fd416598c49887b4fc2b7857de061e2a26efa85bcd7236670cd605ebf76f26de2
    1632a67cf5c03a1a706b807646b803717c63738b614a4dc1deb29c76e244f6ee66eaeb9fc4cc8ae15bcb4f3deed2fe58f20766bdac4827680c2743bc5ece0
    f0acca179947ec8f6dba65afb526cbc1a263d3ef9a2264bd7386463fc26a014adcae02a052f89a2da290117246b6bdc47e283b747a56c79421cde62a042d8d8d4d2d8d4d246b6b6b6b6b4bd4b4b4b4b4b4
    f57b0f2f4f3d276e706b807646b80371eeab2e0253cc6f8774a1258979547e3db7e56e2f26ef1d7357d3d3c4e2f3644126c9831a96bda118e546bf586b5c2c
    593e80cc430081d2706b807646b803710b45656f6126dbea8ba75e1a7d67df4598edc312c449029b94ef342977743ad062d766f77596a54b1c022559c34d47a8
    d6aca196616365d3706b807646b80371eeab2e0253cc6f877ffa9baf890d4866eaeb9fc4cc8ae11b9fb80fc79e7cd8b529248e59261b2c62b84e5806
    290ad72d9c5d86d6d5ba6b0a204ed1235651d10d29ebe89e9cd1b241aee3ca527d25d62c4583802eb516c6374f716458cdc98df979ee8e018818cb1042def
    9209d3ab4a447b3e0529bb43a7ec9944cbc940513e636f1e7a8ee61b2ac7ee7875398a5ed1f1b9156bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e9f396a5c5ed1f38bcc6b5c5b5c5b5b5b5b5c38f38b3b3b3b3b3b39
    bdd8d6b45d26c9f3706b807646b80371143f62011610c8e26de7d7947cf2bfa76bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331347930d548b5d85a0
    bq965afc66411a939706b807646b80371fe2486f8cdb753dd8fa9d028134572658df8cf962e0b71f650932f91c29cb99b710f626c2faf14a6ed52cc602f48c27b
    064c7d10b22fd68ad6451f700dbd4eeafd9475d1df4aa6d5829074c65631300d3b99b01fef3c6449b399e078b2806b680890c5e795f5da7f086603ff1aa
    a8835ce432d01b0c1db9be5844c9b7c84ec5850e704631fbd67efb1043a1e26efcae405adba980c47c4a8e8c8d49f752925d49cb16d497a3fbd268d708d8e
    32cd76a2a36328a92532381493787cb8c7c0ff6aff14e47c073d57a0eaa16b2e60c9783cd34f18105960294be34dfb0c61698f310be5a400c99cc804ae839bdf
    fd6bb2445a39ab416598c49887b4fc2b7857de061e2a26efa85bfcd72366703cd51762787380085b0f5c467238a30432f65f2e99cc333ed7cdf306a4c574167
    71011f181f54b3c361ad8839db814189a8d6984e08c7aad08bf4f6f2e78aa0a8b9b3b3f75e62eaab52e00aa790b455bb185b56871dcecb3b300708695416e3
    a70163327eeac3706b807646b80371eeab2e0253cc6f876d84478bc105beae23ae7ba6d36cc4bd50932f91c29cb99b710f626c2faf14a6ed52cc602f48c27b
    9f337bb24085865c706b807646b803710b45656f6126dbea2c26e93bf2541112a43dc3d884d87a691962f61c1a635c8d62d766f77596a54b1c022559c478
    80b5fda8ff9d3f4e706b807646b80371fe2486f8cdb753dd857295c9975dd8465f1937206921a2ed640b08cecbb6cffe042f0c0c78bb0deb673b81ca19be4e33
    064c7d10b22fd68a7509c136893a3e2e303f53704e2595d1e5e7fade4086c0d1d3b99b01fef3c64498c453163ff10bcfe4b2500fe4e809c5769ab468c6f113f9
    70c9126bd9ff8882e9aa8206dccedec85651d10d29eb89e9cd1b241aee3c527d25d62c4583802eb516c6374f716458cdc98df979ee8e0188181818cbd4210def
    c930ee9bd4ca2400e26ef9f44a7eb3b5ca023470191575ccfc301e5086eb985396b3ebacb99bc6a95a48ebe34edb4165f1c171167956303ed52cc602f48c27b
    88070a17816250e7706b807646b803710b45656f6126dbead22a2727f10326dfd76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    25dadebd820afd72706b807646b80371989d190a69797eee0127ad895999246523b782b3d6a37df11db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631cbf1cf296810270b
    76c226c74162658e706b807646b803710b45656f6126dbeae398f727c47c7615b41429200bc9d6b4cb05648a7343990262d766f77596a54b1c022559c478
    090e4b6528d980ae706b807646b8037115deb1a5e6728cf5143f62011610c8e2f2f3f0f55709a15303d7240d8c3139de033578534f961d21e23b55376035
    9eafe82adc2a1140daf62c7e801e29edb9c4005bcd9c79e65e53eb09280546c98492e52c990713774bd84a1f90ee88c146628815e2daa418b8f92ada6ab6779
    88f02d15ca9c6f41e73070a45f1d549c6598c49887b4fc7857de061e2a26efa85bfcd7236670cd3e62787380085b0f5c467238a30436445e6c14ba2c5fa
    58cf452d198b3802706b807646b803713ccc9fb8d5c7e25e7c63738b614a4dc13a12794a0bbb04c2303d7240d8c3139de033578534f961d21e23b55376035
    709cd66b96967EEb706b807646b803710b45656f6126dbeada88a3aa1e8e53f6d76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b668b5b5479
    8818260e40cfe59706b807646b803712549b74dc22585560127ad895999246523b782b3d6a37df11db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631cbf1cf296810270b
    afb57ee19c9d50ea706b807646b80371143f62011610c8e2ae1e8de5e31346c1805f3dc1f93d56fe7e695e5d53106362e085717002817eb3117c43488ffc6d6b
    76777896a7ce37a2706b807646b80371debee9ea7afb849e0127ad895999246523b782b3d6a37df11db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631cbf1cf296810270b
    3d875a9a87f9d624706b807646b803710b45656f6126dbeaf6250f7e15a5c10cd76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f529
    9eafe82adc2a1140d976633e3a662b0a89c4005bcd9c79e6894381d170438d328492e52c990713774bd84a1f90ee88c5250164eead6fad4133faa1ac7e1ab
    55136b92d0559ec4e71f71e1875841714cc7d4f7427922f33dbf35e2592bf3d7e6cc5e557a3c106367e851ead15b2a91de6ccc763475b3b88a6c9366ddc
    8e641f8c24c2e1706b807646b80371a97b765744e54e1826d0fbb139962a0b478a87bc5b8e6cf96bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e9f49fcc39b6b3b3b3b3b39f38b6b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b
    9eafe82adc2a1140dcd9f9b0fe66d8ad1e3b798de2a9b9eecaa2f1d7584e4b8d2ce5ec34e6f8ad1ca09a50f40f07a6933223ff0a8eca4723b2db2c233
    7c6a057502825b8b6bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331342b8faa1fa650af416a9a8a27fd2d97f31b19595e65456c6b476bc6
    40f41cdf5245bcc08f8d74c047af5be8387e82ba91c98af427876424abadc0a7280a3d8e4636羽毛 a53456d9034a59a02e827ca08aceff3d79c7a4bc0de56f663
    9eafe82adc2a1140d5bd1d958b85c63379c4005bcd9c79e6d58cdad0fect876c48492e52c990713774bd84a1f90e88c5db07e1efa84051940d46f618bdd284
    a63f11eaaca09401b5f1c17ee7956303e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe5125d7a787f2d39803f23a97ef1f1d051abcf4b0ff0007956af92be55228ec5c32
    3f2d39c3473bdd81706b807646b803710b45656f6126dbeaa7ac554b70945d8dc82ab3b2f8f8f47edb53a4999cf475b1ba62d766f77596a54b1c022559c478
    064c7d10b22fd68a0fb9a87d5a97a04b3d59dfa5c6e6246c6342ce344f4132ecfaca85d0862a74fb5589c49a9624f695cda4a068a73fff6d6620dbb
    ca7f88d3b0d2438ab5f1c17ee7956303e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe5125d7a787f2d39803f23a97ef1f051abcf4b0ff0007956af92be55228ec5c32
    80409ca1121b04d7706b8076646b803713ccc9fb8d5c7e25e74dc3a64e1e990ed478a87bc5b8e6cf96bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e9f49f39b3b3b39fcc6b3b5b3b5b5b39b5b3b5b5b5b5b3b39f38b3b
    92491360359d2ac4706b807646b803717c63738b614a4dc1ede42e8a91db457b66eaeb9fc4cc8ae15bcb4f3deed2fe584430a7a5b441e4d3a80c2743b5e0
    5f1937206921a2ed7856c6afe220f6455651d10d29ebe89e9cd1b241aee3c527d25d62c4583802eb516c6374f716458cdc98df979ee8e01881818cb4210f0def
    430882ca1e45ea8b706b807646b803710b45656f6126dbeaffb1728fb299b3c25c702c3de286e0aac1cb60b9845d858e24fdfd9bb2e10b0766f5d72ffc671
    a155848e3bbce6f3706b807646b803710b45656f6126dbea54054943b5f4f1ad76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    e713cfefd199f1eb706b807646b80371fe2486f8cdb753dd2b0e7197a01f581383a1af2b064b63d950932f91c29cb99b710f626c2f14a6ed52cc602f48c27b
    2b3f0796f933b05af60b46ee8e816bed102992399a397df1ede05ad024319068bcc8a7f6eb11314e3b5b908c2815ff5651d10d29ebe89e70605af9492245
    9eafe82adc2a1140d752f7113017609c4005bcd9c79e6026a90a9bc342ef78492e52c990713774bd84a1f90ee88cf2bc79891bc1c93f9997f67504649
    a63f11eaaca09401b5f1c17ee7956303e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe5125d7a787f2d39803f23a97ef1f1d051abcf4b0ff0007956af92be55228ec5c32
    e07dfe0d2e28b89c706b807646b803710b45656f6126dbea58e99fd91daf668a81def0c67df4b206955f478f324f6d7f24fdfd9bb2e10b0766f5d723671
    09a7c1f8b05a8ac1706b807646b803717c63738b614a4dc11bfbffa661b636386910183b49c3685d8806da1e0ac981625a916457b09524c721f1915d8171
    d177348d2deab5c2706b807646b803715671e59bd39a2273715ee7be0cf2a78ffaea281e22d723e644126c9831a96bd0913a741f2f1d533dcfb55a634badb
    60c9783cd34f1810706b807646b80371e5494a25d92d58bfaad0cae5ebf3019a0913a741f2f1d533c167b19f5561b8d10a3dca7c9f0c7a1a072f0c789d46e0ca086d086b8b8b8d8d8d8d8d486d8d8d8d8b
    9af710ac7afcd4a8706b807646b803716d2b3ea68bf556be6f351d1b39770686478a87bc5b8e6cf9691018e3b49c3685d8806da1e0ac982c66f1c904c4390
    晶圆厂9cf2b7c040381706b807646b8037150eb858f9032cc830277ed7ba7f99963691018eed3b49c36685d8806da1e0ac981625a916457b09524c721f1915d81d71
    be52e6aa176ef44b706b807646b8037115deb1a5e6728cf50b95d65fc212ad34478a87bc5b8e6cf91018e3b49c3685d8806da1e0ac982c66f1c690743c90
    b29471f7f94cc38f706b807646b80371b10f4f7d78547f3a0127ad895999246523b782b3d6a37df130cb792a729d977e3481f601fee2535469f2846b0
    0b22eb7d0b342b1c706b807646b8037115deb1a5e6728cf5eb7d47e44bd5ce9f478a87bc5b8e6cf9691018e3b49c3685d8806da1e0ac982c66f43c907c90
    761c6835cd8d5706b807646b803717c63738b614a4dc15906b005a38828e7691018813b49c3685d8806da1e0ac981625a916457b09524c721f1915dd71
    7d39dd9f81bbcdfd706b807646b803715671e59bd39a22731c90425132b9714749bcb2e9b7241eb644126c9831a96bd0913a741f2f1d533d5533b33b556bcdb
    f850674c77dc0a72706b807646b80371701dd54135e2845db5a5d7fe347b969f478a87b5b8e6cf91018e3b49c3685d8806da1e0ac982c66f1c6907c43c90
    93d3808648446fd7a60fd3951de4fe94b6c36883137f300162d766f77596a54b693b06c62c8947be6b9412e4bab9f0a8218fb9c051aaeb0d4817371b05d633
    CDNENCFINISH
    .ends UCC25600_trans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arteshir、

    您在 RT 和 DT 引脚上看到的电压是多少?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我确实看到 RT 引脚上的2.5V 电压和 DT 引脚上的2.25V 电压。

    此致、

    Ardy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSpice 模型是否正常? 是否已跳转? 请以粗体字查看下面的内容。

    SUBCKT UCC25600_TRANS DT OC RT SS VCC GD1 GD2 GND
    $CDNENCSTART
    eeee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cb0bba041dd67c69ce448ea70148a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87ca9dcc52602f48c27b
    e9f419af62bfe95e628e6c2a84cc65dd2688e0dfc494de0f519c9500d4b801cf8492e52ca990713717b25c39b3409a85abfab00ad70ba53081cfaa9230181
    09a503e1af40f07ab1b2e0ee1c221987aad0cae5ebf3019a4cc7d4f7427922f33dbf35e2592bf3d7e6cc5e557a3c106367e851ead15b2a910f86c1438841da
    d7a26453a15f2d3fd97dad888f86e675e57c28c1e9a9502d70b6abf7724500c3410acafc9f30454730a70a45f1d549c6598c49887b4fc2b07012a1a028a028a8a02fbeeee
    a24b33ea3c74eb38706b807646b80371a08792b1034404eb202cc2bd77d193d76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    6dcc2999c2dfe559706b807646b803714faa76dd4ef815c5d41ad0cd979521e847dda77d5f94434cc7d4f7427922f33dbf35e2592bf3d7250de8f0467f53
    e9f419af62bfe95e08e79cbf8de54de32688e0dfc494de0fed06813055f21138492e52ca990713784abccbe8accc05583f8b3363b98baf2193d33a59583ec31
    b5f1c17ee7956303e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe5125d7a787f2d39803f23a97ef1f1d051abcf4b0ff0007956a2fc07424ad42e8af357abf43b3deb61
    1ac3d64a7ec42565706b8076646b80371507d7052a101b44aa5e41a9333d4c1f5f26d9a015e093696244a25b74d6efba792d7c8ab2c4676f92a0bace411b
    dad4b7980b83d60c1db9be5844c9b7c84ec5850e704631fbd67efb1043a1e26efcae405adba980c47c4a8e8d49f752925d49cb16d497a3fbd26d708d8d8e
    385bb969478bc1fd0070af46a9dd88126361eafd73c632f1baba462b7c42fb9a7208a85e1aefd30acba88274aa3b76e047bef198f0ea413bb6788c934b887a04
    e9fdfc8a753de1116bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331342b8faa1fa650af416a9a27fd2d97f31b19595e65456c676b6b47c6
    e9f419af62bfe95e525f4881cdcee43c2688e0dfc494de0f10b9d15db02a3e668492e52ca990713784abccbe8accc055d5048aa8ddca991f86d72bcab6386af3
    bac1cf59d444029c85675a01b2db95be742cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa79ab8f2b53c66d5547c2999a24d1543d33d3c60d69cac8654beef1674d8a7fbe
    e9f419af62bfe95e26b975abe1d7cf1f26888e0dfc494de0f7449fa7747b5c4268492e52c990713792b35fb4ba24d2d71f707dff3932ec8988389fcf44dcc43
    7d9a2c7ef247c72daf399d32d282acb6a263d3ef9a2264bd7386463fc26a014adca02a052f89a2da290117246b6bdc47e283b747a56c79421c62d2a028d
    e9f419af62bfe95ea3691f164915ef9626888e0dfc494de0f0a3d9d17a53346128492e52c990713774bd84a1f90e88ca4b6f13b7315f59fce56133b05a358cc
    51a837e5b8d59442e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe5125d7a787f2d39803f23a97ef1f1d051abcf4b0ff0007956a2fce07424ad42e8af357abf43b3deb61
    32cd76a2a36328a94c640cb94db3c0afb00af8c7ad6033fbb192f6e2cf6745f07a8ee61b2ac7ee78a48eebe34edb4165f1c171167956303ed52cc602f48c27b
    b9d10fcc51398ec8706b807646b80371fb7daec075f10ab94f8181b227c1b6b542cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa79ab8f2b53c66d5501d7416edc4d
    e4d6b70bcd676ae470b8076b807646b80371da398583b1e259ecf9b267a2118ce01fb55a0e22a35a4ae42cdae931a3d3892c02d2d9372c03ffa69f63ba78833e
    114fa6e869ae2eeb706b807646b80371a08792b1034404eb125c8738b16ab83779272ff9e6b7246c7e9471621cbe5cc862d766f77596a54b1c022559c34d478
    e9f419af62bfe95e6af56f2fcb564d812688e0dfc494de0fbe98d310e4b8710b8492e52ca990713774bd84a1f90ee88c60707c345db8c532a10ec0558f53139
    bac1cf59d444029c85675a01b2db95be742cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa79ab8f2b53c66d5547c2999a24d1543d33d3c60d69cac8654beef1674d8a7fbe
    4374777403e0317e706b807646b80371a08792b1034404eb1822436578af3579d76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    c13b7ed85c9af80d706b807646b803716afb30163cc0e01e9d468469750e39100d3e0b087c7374442cda931a3d3892c02d2d9372cffa69f63e66ba788f33
    782515cfeeba6caa706b807646b80371a08792b1034404ebc25c48964feba766a61640f12b3724f2b153c27adf9daee400d3e0b0b087c7374431d019cda70d870
    4098a1f977e327a0706b807646b80371e6cf343378ade772dc60fa02592d74defaea281e22d723e644126c9831a96bd4cc7d4f7427922f6f92ae4ff7bcd62
    6fd49a40a2a874a2706b807646b80371e0d235006df12fb4faca85d0862a74fbdaa3793c72e7d69fb62495d8bbcdb54b5e7ad1285a439c6f793bf79e798bf8e79
    8ed84cd0180fcacf706b807646b803710609a13501132a863ae2468b9ecaccb91db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631fbd67efb1043a1e2d4ad0c203b8ad9ef
    e9f419af62bfe95e34c73dcbf92dd8722688e0dfc494de0ff5b614c6d43fc5148492e52c990713774bd84a1f90ee88c70ea3b4af5e7d66913592006eee4ee4e4e9f9f4e9f4e9f4d4d4d4d4d4e9f4b
    53c082b195825f91EEb858a3a69e92e92dd644126c9831a96bd4cc7d4f7427922f33dbf35e2592bf3d7e6cc5e557a3c106367e851ead15b2a910f86c1438841da
    2f6d3b6fa1f79e42cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa79ab8f2b53c66d5547c2999a24d1543d33d3c60d69cac86528e7d71460b9c154901d3f60e3e3e3f60e3e3e3e3e3e3e3e3f60e3e3e3e3e3e3e
    d29a3819b03a632a706b807646b803717150993bfda44d1190770f01880100d722b9300ae6b7e53ea2c537184c69296512643236dcc925be9d6bedf9d0034ac8
    cc4ebde65d14696797834113c2b271e8d2693a7076e1e42ecc4010cb11118e31b524cc0fa8723463c40b2f9559a061db9be5844c9b7c87d754abcbf2b3f
    a640afca273b027d706b807646b80371a08792b1034404eb23a2f9e11fce1bde9cecd65f97422fef1d7357d3c4e2f3644126c9831a96bda118e546bf58ab2c
    5125ca7103a1d6ba706b807646b80371a08792b1034404ebf37ba79774a7028ac64d76cf5798f00d8150b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    e9f419af62bfe95ea84ecbc7159c51ad2688e0dfc494de0fc60e3c5ac968ec44749d13634498f34bc9322890ed6647b92bdf4561000be04db94e8b8c3713864
    9d80d756e6e498df838cad64f56a21a263d3ef9a2264bd7386463fc26a014adca02a052f89a2da290117246b6bdc47e283b747a56c79421cde62a028d42d
    0014abd95537d950dc14d9a6d715e693c6ea45c1dc497e4be9fdfc8a753de1116bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331347930ddd5b5a548b5a0
    492b5dc666856a64706b807646b80371a08792b1034404ebc311f70181f567225a54ab7d3964534c640b08cecbb6cffe042f0c0c78bb0deb673b81ca19be4e33
    385bb969478bc1fdbe53f7f0fcc00df7913aa1dcb20716beaba462b7c42fb9a7208a85e1aefd30aa61dbc6176f11e29c7c0ff6aff14e47c5f4f205501a14c16
    af399d32d282acb6a263d3ef9a2264bd7386463fc26a014adcae02a052f89a2da290117246b6bdc47e283b747a56c7941d4e7946c3b9e444765a78ea22aeaeaeaea9
    1d8e0afd88a08353706b807646b80371a08792b1034404eb3352a90b39e0f4f42b44158b08ce2af478a87bc5b8e6cf96bf55428c35ad9f811e89b53b901c
    69ff18044fae7c89706b807646b803714faa76dd4ef8157b583f31c5e2f595ee296b5d6cfe99f66598c49887b4fc2b7857de061e2a26ef079f887bcd36f
    a7955988c1a00c21706b807646b8037178bd4ed1634daf7a4f8181b227c1b6b542cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa79ab8f2b53c66d5501d2574edd
    ed86d06aaca968706b807646b803710f5a44c8cfeac7e10127ad895999246523b782b3d6a37df11db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631cbf12968270b
    62df88c5a2e359bf706b807646b80371a08792b1034404eb1c2c68874e4e6bc6a72b5bd58772bc50932f91c29cb99b710f626c2f14a648cc60b
    9ed7c1c1396d1611706b807646b8037176e9956d52804abebafe5040957ee65200d3e0b087c7374442cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa69f63e66ba788f33
    1772a44f4c4234706b807646b803710be92d880872d2740127ad895999246523b782b3d6a37df11db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631cbf1cf296810270b
    9ebb400152663803706b807646b80371a08792b1034404eb69c3e87dc25a3991ca9f2167b6d55f1f21bc70cf01660c262d766f77596a54b1c022559c34d478
    16329a8c0d160517706b807646b803719fe95eafa8359aaffde8bf6b1edbbb5af618abeb8f40b31e710f626c2f14a6e033578534f961d21e23b55376035
    385bb969478bc1fdcfa6616042166ac248b855340200e68f5aa6f74fa8c7012466eaeb9fc4cc8ae1b6ab3a18e872196fa2c86709dd4ed6558482087c193a8f13
    55136b92d0559ec4e71f71e1875841714cc7d4f7427922f33dbf35e2592bf3d7e6cc5e557a3c106367e851ead15b2a91de6ccc763475b3b88a6c9366ddc
    e9f419af62bfe95e5bd1d958b85c633726888e0dfc494de0f351c48fd3cc0b02c8492e52c990713774bd84a1f90e88c11379f40f6945fe7cfc860f771bb1bbb4bebb1bb
    53c082b195825f91EEb858a3a69e92e92dd644126c9831a96bd4cc7d4f7427922f33dbf35e2592bf3d7e6cc5e557a3c106367e851ead15b2a910f86c1438841da
    2f6d3b6fa1f79e42cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa79ab8f2b53c66d5547c2999a24d1543d33d3c60d69cac86528e7d71460b9c154901d3f60e3e3e3f60e3e3e3e3e3e3e3e3f60e3e3e3e3e3e3e
    c3f79b4609191d9b706b807646b803717b6b96cab45c6ee93ae2468b9ecaccb91db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631fbd67efb1043a1e2d4ad0c203b8adef
    385bb969478bc1fd99833895c09d905397834113c2b271e8baba462b7c42fb9a7208a85e1aefd30a06e21ba87059f379b264866b3f10c5af4576120197e3869
    af399d32d282acb6a263d3ef9a2264bd7386463fc26a014adcae02a052f89a2da290117246b6bdc47e283b747a56c7941d4e7946c3b9e444765a78ea22aeaeaeaea9
    d2a6f7e632f6e240706b807646b80371665aaae256219221d76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892c02d2d9372cffa69f63e66ba78f0333
    bdadeec1d4eda933706b8076b80371a08792b1034404ebfda371680e0c013116f9a635cd037322bafe5040957ee65200d3e0b087c7374431d019cda70d870
    c18beea1ddade083706b807646b80371a08792b1034404eb55e2a0cb857e7be44b2216b7e828e5b00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    88642418aa31eccb706b807646b80371a08792b1034404eb104f5bc60495b9f82509998b8b3441b9bafe5040957ee65200dda0b087c7374431d019ce70d870
    e9f419af62bfe95eddb4b29aaeb56c852688e0dfc494de0f23d421d6f72d6ab08492e52c990713774bd84a1f90e88ca4b6f7315f59f56133b05a358cc
    51a837e5b8d59442e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe5125d7a787f2d39803f23a97ef1f1d051abcf4b0ff0007956a2fce07424ad42e8af357abf43b3deb61
    32cd76a2a36328a9bd8a91623ed6cdab00af8c7ad6033fbb192f6e2cf6745f07a8ee61b2ac7ee78a48eebe34edb4165f1c171167956303ed52cc602f48c27b
    c768dd54c070d682706b807646b80371a08792b1034404ebea249048f89233184c0be7416ff9fbc856ed27f701de477562d766f77596a54b1c022559c34d47a8
    faf38c75316d0585706b807646b803717af6f4c6b03f4e16c8459af3f01fectbddc98bcd7ae1314f8a263d3ef9a2264bd7386463fc26a014a5237ed7e5114ec
    e9f419af62bfe95e09c4739f84a8c1c02688e0dfc494de0f7d23116f74ca45da8492e52c990713774bd84a1f90e88cefd852fe6c1aefeca56230ab7f846cdf
    172fcef26330567ff44496155f03ed4f5651d10d29ebe89e9cd1b241aee3c527d25d62c4583802eb516c6374f716458cdc98df979ee8e01881818cbd4210f0def
    1b321580e3e7edcf706b807646b80371ca734aa83b8f8426e9d468469750e39100d3e0b087c7374442cda931a3d3892c02d2d9372c03ffa69f63e66ba788f33
    f609c441bb61e78c706b807646b803714b1c4df981679e1dc79c5195b3c697fd042f0c0c78bb0dba263d3ef9a2264bd7386463fc26a014a5237ed7e5114ec
    e9d36920d2449dc8706b807646b80371a08792b1034404eb677d49eb2b9e9f8b91abedf8c706bafe5040957ee65200dda0b087c7374431d019ce70d870
    025af1404b9bbe0d706b807646b80371a08792b1034404ebdd4c62910e4aa482a984b5c814f142dfbadae1317df5ab3f23b782b3d6a37df184ed6b42b02
    e359198f0d54dd04706b807646b80371a08792b1034404eb22e712c6dfe7eccad76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    5aa875be979324eb706b807646b803714faa76dd4ef8156e56ef7b103a718f6bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331347930548bdea0
    174aab22bc8b48c3706b807646b80371a08792b1034404eb3a34c493507b4faaf4b7be9fedfc9a8478a87bc5b8e6cf96bf55428c35ad9f811e53bf901c
    f55d627e5b6a5781706b807646b803710cd21e8ca845a98b0127ad895999246523b782b3d6a37df11db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631cbf1cf296810270b
    f9d40bfe034dc9e4706b807646b80371a08792b1034404eba05659ea5c15514fa6130fb0de8c9350932f91c29cb99b710f626c2f14a6ed52cc602f48c27b
    8df0563ff6b12bcb706b807646b803714faa76dd4ef815e3c8854d9eba907f1d4e452fee093da4e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe51c173022dc07b974d
    638ff464aec55f37706b807646b803715a6fa533133f11a3e5ed36f61e63f360c226e28d69f7095651d10d29ebe89e9cd1b241aee3ca524f90023d786d0eaf
    f24cff2bb787655c706b807646b80371701dd54135e2845d7c63738b614a4dc1d0b01a738ef93a9d303d7240d8c3139de033578534f961d21e23b55376035
    fb084946fa1d2f48706b807646b803715671e59bd39a227305d2793e5127767ae07746d3d0076eb200d3b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    e11f20ad36e7e098706b807646b80371eeab2e0253cc6f8753823fed859af48366eaeb9fc4cc8ae15bcb4f3deed2fe5882b5425599ed1844b97ac6965124046b
    ebf1591b7680bc626bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331342b8faa1f650af416a9a27fd2d97fa31b7b19595e6545cc6ca166bf6
    5b163e195cee4a706b807646b803715671e59bd39a22730b45656f6126dbeaae8ece02dda0bcfd60877ff0912fae9e6598c49887b4fc2b07012a1a8a02fe8e0b0b012a072f8eQe012a012a012f82eeeee
    da32fce65bd9e4ea706b807646b80371bd8ecf3ecfc8ef6714361fb5d99f43506bf55428c35ad9f818b1e200d5b36e9c34b1f5e9a63313479b5d30d5b5a0d85b0b0bd85b0b3b3b3b3b3b3ecf3b3b3b3b3
    4cda0bfb3e7f17e6f60b46ee8e8166be448af6bd68b1383883f4586e2fcc0a634e237b59546ef6f22962ea8e267008d644126c9831a96bda118e546bf582c
    064c7d10b22fd68aec4b5a01552036e1303f53704e2595d18fe1aec0698a9b90d3b99b01fef3c64498c453163ff10bcfe4b2500fe4e809c5769ab468c6f113f9
    70c9126bd9ff8882e9aa8206dccedec85651d10d29eb89e9cd1b241aee3c527d25d62c4583802eb516c6374f716458cdc98df979ee8e0188181818cbd4210def
    c930ee9bd4ca2400e26ef9f44a7eb3b5ca023470191575ccfc301e5086eb985396b3ebacb99bc6a95a48ebe34edb4165f1c171167956303ed52cc602f48c27b
    064c7d10b22fd68a472daf882b741cd8fd9475d1df4fab6d2ff3983901ebdf1bffaca85d0862a74fb0c76c4dbab95135f9dd5ccf588ebff3b6b56bb
    ad70a4fb8ff671b66bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331342b8faa1f650af416a9a27fd2d97f31b7b19595e65456c647f6
    32cd76a2a36328a92532381493787cb8d6600d5af11a4d3eb1840a4bfbabe1c93f013fb7ee415b211b4ad6a9271e801ed4155cdd969bd8fb1b1b1b5d09b5b5b5d09d59
    46ca60d9e0a03ec1cfe1d30080fa8985e3570c3308686a4dbe7209490363213f45e4e160e3aa04d7a48ebe34edb4165f1c17ee7956303ed52cc602f48c27b
    9eafe82adc2a1140d34c73dcbf92dd8729c4005bcd9c79e6e00eefbd63f1d45d8492e52ca99071373360b3b2bcd4874aef23bbe4f31b58a8673bc8119be4e33
    8e12dega80c549de261698f310be5a400f78f01ca7cd3184c95fd1712bcaf1b029b48a33a73df9caaf399d32d282acb6a263d3ef9a2264bd73ac5403918b2efd
    928d7a9f462cf2ed706b807646b8037150eb858f9032cc838b05476f2f18a15d4b44c85b70670f7e695e5d531063625a4c9a26c2a42486b779487bef
    1b6bbc0bc33482c706b807646b80371bd8ecf3ecfc8ef6745b5a70a5cc0245b5651d10d29ebe89e9cd1b241aee3ca527d25d62c4583802e32367b66e367b241b241b241b241b241b241b241b241b241b241a25d
    07c82d144c68cf87cd9f9b0fe66d8ad11aedfee85ebe258d915cd7782fd416598c49887b4fc2b7857de061e2a26efa85bcd7236670cd605ebf76f26de2
    1632a67cf5c03a1a706b807646b803717c63738b614a4dc1deb29c76e244f6ee66eaeb9fc4cc8ae15bcb4f3deed2fe58f20766bdac4827680c2743bc5ece0
    f0acca179947ec8f6dba65afb526cbc1a263d3ef9a2264bd7386463fc26a014adcae02a052f89a2da290117246b6bdc47e283b747a56c79421cde62a042d8d8d4d2d8d4d246b6b6b6b6b4bd4b4b4b4b4b4
    f57b0f2f4f3d276e706b807646b80371eeab2e0253cc6f8774a1258979547e3db7e56e2f26ef1d7357d3d3c4e2f3644126c9831a96bda118e546bf586b5c2c
    593e80cc430081d2706b807646b803710b45656f6126dbea8ba75e1a7d67df4598edc312c449029b94ef342977743ad062d766f77596a54b1c022559c34d47a8
    d6aca196616365d3706b807646b80371eeab2e0253cc6f877ffa9baf890d4866eaeb9fc4cc8ae11b9fb80fc79e7cd8b529248e59261b2c62b84e5806
    290ad72d9c5d86d6d5ba6b0a204ed1235651d10d29ebe89e9cd1b241aee3ca527d25d62c4583802eb516c6374f716458cdc98df979ee8e018818cb1042def
    9209d3ab4a447b3e0529bb43a7ec9944cbc940513e636f1e7a8ee61b2ac7ee7875398a5ed1f1b9156bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e9f396a5c5ed1f38bcc6b5c5b5c5b5b5b5b5c38f38b3b3b3b3b3b39
    bdd8d6b45d26c9f3706b807646b80371143f62011610c8e26de7d7947cf2bfa76bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331347930d548b5d85a0
    bq965afc66411a939706b807646b80371fe2486f8cdb753dd8fa9d028134572658df8cf962e0b71f650932f91c29cb99b710f626c2faf14a6ed52cc602f48c27b
    064c7d10b22fd68ad6451f700dbd4eeafd9475d1df4aa6d5829074c65631300d3b99b01fef3c6449b399e078b2806b680890c5e795f5da7f086603ff1aa
    a8835ce432d01b0c1db9be5844c9b7c84ec5850e704631fbd67efb1043a1e26efcae405adba980c47c4a8e8c8d49f752925d49cb16d497a3fbd268d708d8e
    32cd76a2a36328a92532381493787cb8c7c0ff6aff14e47c073d57a0eaa16b2e60c9783cd34f18105960294be34dfb0c61698f310be5a400c99cc804ae839bdf
    fd6bb2445a39ab416598c49887b4fc2b7857de061e2a26efa85bfcd72366703cd51762787380085b0f5c467238a30432f65f2e99cc333ed7cdf306a4c574167
    71011f181f54b3c361ad8839db814189a8d6984e08c7aad08bf4f6f2e78aa0a8b9b3b3f75e62eaab52e00aa790b455bb185b56871dcecb3b300708695416e3
    a70163327eeac3706b807646b80371eeab2e0253cc6f876d84478bc105beae23ae7ba6d36cc4bd50932f91c29cb99b710f626c2faf14a6ed52cc602f48c27b
    9f337bb24085865c706b807646b803710b45656f6126dbea2c26e93bf2541112a43dc3d884d87a691962f61c1a635c8d62d766f77596a54b1c022559c478
    80b5fda8ff9d3f4e706b807646b80371fe2486f8cdb753dd857295c9975dd8465f1937206921a2ed640b08cecbb6cffe042f0c0c78bb0deb673b81ca19be4e33
    064c7d10b22fd68a7509c136893a3e2e303f53704e2595d1e5e7fade4086c0d1d3b99b01fef3c64498c453163ff10bcfe4b2500fe4e809c5769ab468c6f113f9
    70c9126bd9ff8882e9aa8206dccedec85651d10d29eb89e9cd1b241aee3c527d25d62c4583802eb516c6374f716458cdc98df979ee8e0188181818cbd4210def
    c930ee9bd4ca2400e26ef9f44a7eb3b5ca023470191575ccfc301e5086eb985396b3ebacb99bc6a95a48ebe34edb4165f1c171167956303ed52cc602f48c27b
    88070a17816250e7706b807646b803710b45656f6126dbead22a2727f10326dfd76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    25dadebd820afd72706b807646b80371989d190a69797eee0127ad895999246523b782b3d6a37df11db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631cbf1cf296810270b
    76c226c74162658e706b807646b803710b45656f6126dbeae398f727c47c7615b41429200bc9d6b4cb05648a7343990262d766f77596a54b1c022559c478
    090e4b6528d980ae706b807646b8037115deb1a5e6728cf5143f62011610c8e2f2f3f0f55709a15303d7240d8c3139de033578534f961d21e23b55376035
    9eafe82adc2a1140daf62c7e801e29edb9c4005bcd9c79e65e53eb09280546c98492e52c990713774bd84a1f90ee88c146628815e2daa418b8f92ada6ab6779
    88f02d15ca9c6f41e73070a45f1d549c6598c49887b4fc7857de061e2a26efa85bfcd7236670cd3e62787380085b0f5c467238a30436445e6c14ba2c5fa
    58cf452d198b3802706b807646b803713ccc9fb8d5c7e25e7c63738b614a4dc13a12794a0bbb04c2303d7240d8c3139de033578534f961d21e23b55376035
    709cd66b96967EEb706b807646b803710b45656f6126dbeada88a3aa1e8e53f6d76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b668b5b5479
    8818260e40cfe59706b807646b803712549b74dc22585560127ad895999246523b782b3d6a37df11db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631cbf1cf296810270b
    afb57ee19c9d50ea706b807646b80371143f62011610c8e2ae1e8de5e31346c1805f3dc1f93d56fe7e695e5d53106362e085717002817eb3117c43488ffc6d6b
    76777896a7ce37a2706b807646b80371debee9ea7afb849e0127ad895999246523b782b3d6a37df11db9be5844c9b7c84ec5850e704dd631cbf1cf296810270b
    3d875a9a87f9d624706b807646b803710b45656f6126dbeaf6250f7e15a5c10cd76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f529
    9eafe82adc2a1140d976633e3a662b0a89c4005bcd9c79e6894381d170438d328492e52c990713774bd84a1f90ee88c5250164eead6fad4133faa1ac7e1ab
    55136b92d0559ec4e71f71e1875841714cc7d4f7427922f33dbf35e2592bf3d7e6cc5e557a3c106367e851ead15b2a91de6ccc763475b3b88a6c9366ddc
    8e641f8c24c2e1706b807646b80371a97b765744e54e1826d0fbb139962a0b478a87bc5b8e6cf96bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e9f49fcc39b6b3b3b3b3b39f38b6b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b
    9eafe82adc2a1140dcd9f9b0fe66d8ad1e3b798de2a9b9eecaa2f1d7584e4b8d2ce5ec34e6f8ad1ca09a50f40f07a6933223ff0a8eca4723b2db2c233
    7c6a057502825b8b6bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e934cb1f5e9a6331342b8faa1fa650af416a9a8a27fd2d97f31b19595e65456c6b476bc6
    40f41cdf5245bcc08f8d74c047af5be8387e82ba91c98af427876424abadc0a7280a3d8e4636羽毛 a53456d9034a59a02e827ca08aceff3d79c7a4bc0de56f663
    9eafe82adc2a1140d5bd1d958b85c63379c4005bcd9c79e6d58cdad0fect876c48492e52c990713774bd84a1f90e88c5db07e1efa84051940d46f618bdd284
    a63f11eaaca09401b5f1c17ee7956303e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe5125d7a787f2d39803f23a97ef1f1d051abcf4b0ff0007956af92be55228ec5c32
    3f2d39c3473bdd81706b807646b803710b45656f6126dbeaa7ac554b70945d8dc82ab3b2f8f8f47edb53a4999cf475b1ba62d766f77596a54b1c022559c478
    064c7d10b22fd68a0fb9a87d5a97a04b3d59dfa5c6e6246c6342ce344f4132ecfaca85d0862a74fb5589c49a9624f695cda4a068a73fff6d6620dbb
    ca7f88d3b0d2438ab5f1c17ee7956303e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe5125d7a787f2d39803f23a97ef1f051abcf4b0ff0007956af92be55228ec5c32
    80409ca1121b04d7706b8076646b803713ccc9fb8d5c7e25e74dc3a64e1e990ed478a87bc5b8e6cf96bf55428c35ad9f818b1e200d5b367e9f49f39b3b3b39fcc6b3b5b3b5b5b39b5b3b5b5b5b5b3b39f38b3b
    92491360359d2ac4706b807646b803717c63738b614a4dc1ede42e8a91db457b66eaeb9fc4cc8ae15bcb4f3deed2fe584430a7a5b441e4d3a80c2743b5e0
    5f1937206921a2ed7856c6afe220f6455651d10d29ebe89e9cd1b241aee3c527d25d62c4583802eb516c6374f716458cdc98df979ee8e01881818cb4210f0def
    430882ca1e45ea8b706b807646b803710b45656f6126dbeaffb1728fb299b3c25c702c3de286e0aac1cb60b9845d858e24fdfd9bb2e10b0766f5d72ffc671
    a155848e3bbce6f3706b807646b803710b45656f6126dbea54054943b5f4f1ad76167baccb438ba00d3e0b087c7374442cda931a3d3892436d2b66847f52b9
    e713cfefd199f1eb706b807646b80371fe2486f8cdb753dd2b0e7197a01f581383a1af2b064b63d950932f91c29cb99b710f626c2f14a6ed52cc602f48c27b
    2b3f0796f933b05af60b46ee8e816bed102992399a397df1ede05ad024319068bcc8a7f6eb11314e3b5b908c2815ff5651d10d29ebe89e70605af9492245
    9eafe82adc2a1140d752f7113017609c4005bcd9c79e6026a90a9bc342ef78492e52c990713774bd84a1f90ee88cf2bc79891bc1c93f9997f67504649
    a63f11eaaca09401b5f1c17ee7956303e033578534f961d26e9adfbcaaf6fe5125d7a787f2d39803f23a97ef1f1d051abcf4b0ff0007956af92be55228ec5c32
    e07dfe0d2e28b89c706b807646b803710b45656f6126dbea58e99fd91daf668a81def0c67df4b206955f478f324f6d7f24fdfd9bb2e10b0766f5d723671
    09a7c1f8b05a8ac1706b807646b803717c63738b614a4dc11bfbffa661b636386910183b49c3685d8806da1e0ac981625a916457b09524c721f1915d8171
    d177348d2deab5c2706b807646b803715671e59bd39a2273715ee7be0cf2a78ffaea281e22d723e644126c9831a96bd0913a741f2f1d533dcfb55a634badb
    60c9783cd34f1810706b807646b80371e5494a25d92d58bfaad0cae5ebf3019a0913a741f2f1d533c167b19f5561b8d10a3dca7c9f0c7a1a072f0c789d46e0ca086d086b8b8b8d8d8d8d8d486d8d8d8d8b
    9af710ac7afcd4a8706b807646b803716d2b3ea68bf556be6f351d1b39770686478a87bc5b8e6cf9691018e3b49c3685d8806da1e0ac982c66f1c904c4390
    晶圆厂9cf2b7c040381706b807646b8037150eb858f9032cc830277ed7ba7f99963691018eed3b49c36685d8806da1e0ac981625a916457b09524c721f1915d81d71
    be52e6aa176ef44b706b807646b8037115deb1a5e6728cf50b95d65fc212ad34478a87bc5b8e6cf91018e3b49c3685d8806da1e0ac982c66f1c690743c90
    b29471f7f94cc38f706b807646b80371b10f4f7d78547f3a0127ad895999246523b782b3d6a37df130cb792a729d977e3481f601fee2535469f2846b0
    0b22eb7d0b342b1c706b807646b8037115deb1a5e6728cf5eb7d47e44bd5ce9f478a87bc5b8e6cf9691018e3b49c3685d8806da1e0ac982c66f43c907c90
    761c6835cd8d5706b807646b803717c63738b614a4dc15906b005a38828e7691018813b49c3685d8806da1e0ac981625a916457b09524c721f1915dd71
    7d39dd9f81bbcdfd706b807646b803715671e59bd39a22731c90425132b9714749bcb2e9b7241eb644126c9831a96bd0913a741f2f1d533d5533b33b556bcdb
    f850674c77dc0a72706b807646b80371701dd54135e2845db5a5d7fe347b969f478a87b5b8e6cf91018e3b49c3685d8806da1e0ac982c66f1c6907c43c90
    93d3808648446fd7a60fd3951de4fe94b6c36883137f300162d766f77596a54b693b06c62c8947be6b9412e4bab9f0a8218fb9c051aaeb0d4817371b05d633
    CDNENCFINISH
    .ends UCC25600_trans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arteshir、

    UCC25600 SPICE 模型采用这种方式、因为它是一个加密模型。

    检查从 RT 引脚拉出的电流大小。 如果从引脚上拉出的电流过大、控制器将不会切换。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、流出 RT 引脚的电流接近10mA (高于技术规格表中规定的值)

    它是否与软启动引脚相关? 现在、我将对 SS 引脚施加5Vdc 的电压。

    BTW、我已经使用脉冲发生器进行了开环仿真、一切都按预期工作。 只需使控制器正常工作。

    谢谢、

    Ardy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arteshir、

    现在尝试断开光耦合器。 也许有些事情并不完全正确。 查看移除 R10后 RT 引脚是否变得更合理。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了三个实验来查看控制器是否正常工作:

    完全禁用反馈电路、而是添加了3.5mA 的电流源、使控制器以固定频率和开环方式进行脉冲。

    GD1和 GD2仍然不会产生 PWM、但输出电压(绿色)持续几微秒。

    2.我移除了整个 FB 电路并向 R10添加了3.3V 直流电源、并移除了 SS 引脚上的直流电源:

    仍然没有 PWM;但 RT 电流降至1.5mA。

    3.如果我移除 R10和光耦合器、RT 电流甚至更高-12mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arteshir、

    很抱歉、我不认为您的图片会将其添加到您的帖子中。 您可以再次发布吗?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arteshir、

    作为侧注、在图腾柱驱动结构中、PNP 看起来是颠倒的。 我建议翻转它们以获得正确的连接。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-我注意到它没有上传图片-以下是每次试用的图片:

    我做了三个实验来查看控制器是否正常工作:

    完全禁用反馈电路、而是添加了3.5mA 的电流源、使控制器以固定频率和开环方式进行脉冲。

    GD1和 GD2仍然不会产生 PWM、但输出电压(绿色)持续几微秒。

    2.我移除了整个 FB 电路并向 R10添加了3.3V 直流电源、并移除了 SS 引脚上的直流电源:

    我做了三个实验来查看控制器是否正常工作:

    3.如果我移除 R10和光耦合器、RT 电流甚至更高-12mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我忘了说、我已经在 TINA TI 上毫无问题地仿真了相同的原理图、并且能够使用 ZVS 获得所需的输出。

    这就是为什么我认为 PSpice 模型可能有问题的原因。  

    请参见下图:

     

    您还向 TI 推荐了什么其他谐振控制器? 我已经了解  了 UCC256303;但没有可用的 PSpice 模型。

    此致、

    Ardy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我能够使控制器正常工作-我更改了 RT1和 RT2电阻器、并删除了 BJT、控制器现在可以工作。 我最初在数据表中使用了每个参考设计的 BJT。 您能否解释一下为什么有必要将 BJT 作为栅极驱动电路的一部分?

    请提供 LM293AD SPICE 模型吗? 从网站上、我下载的文件似乎不是.lib 或.olb 文件。

    此致、

    Ardy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arteshir、

    BJT 结构只是一个图腾柱栅极驱动器。 它提高了进入栅极驱动变压器的栅极信号的电流驱动能力。 没有明确需要图腾柱驱动器。 您还可以将 UCC25600与半桥驱动器配对、例如 UCC27714。 您可以将 PMP20694称为基准。

    此致、

    本·洛夫