This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:最大软启动时间

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LMP8646
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973919/lm5155-maximum-softstart-time

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: LMP8646

您好专家、

您是否对软启动有最大要求?

我的客户想要设置几秒的软启动时间。

 数据表中的公式3

他们能否为 SS 引脚选择超过10uF 的电容器?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    感谢您的回复。 负责人今天不在办公室、但明天她将回答您的问题。  

    很抱歉给您带来不便、  

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    我不知道 SS 电容器的限制、但我需要更详细地检查这一点。 请解释一下客户为什么要有这么长的软启动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte–San、

    感谢您的支持。

    负载为大风扇。 客户必须关心风扇的启动电流。  

    LM5155具有电流限制。 启动电流可能会受到电流限制的限制、因为电流限制应在启动期间工作、  

    正确吗?  

    如果他们考虑了电流限制精度、我们可能会建议使用 LMP8646 (限流器)。

    此外、您能否确认最大 SS 电容器?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    请原谅响应速度非常慢。 这个线程被忽略了。

    对于此应用、我认为 LMP8646是更好的选择、而不是使用 SS 电容器来限制电流。

    请多给几天时间、根据 SS 电容器返回给您。