This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件型号为 LTC3119的等效 IC

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974078/equivalent-ic-for-part-no-ltc3119

主题中讨论的其他器件:TPS55288TPS552882LM5155


尊敬的先生:

我们正在寻找器件型号为 LTC3119的等效 IC。

如果您建议使用引脚对引脚兼容的 IC、那将会很好。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    没有引脚对引脚器件。 您能否在您的应用中分享输入和输出条件? 我可以尝试找到合适的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8V 至18V 的输入电压
    输出电压12V @ 3A
    需要输出短路保护和过流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、  

    请查看 TPS55288

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们不需要 I2C 功能、
    我们需要独立 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    请看一下 TPS552882的非 I2C 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能建议一些诸如 SOIC 的手工焊接的简单选项吗?

    与 QFN 相比、选项简单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    您也可以使用 LM5155尝试 SEPIC 电路、请参阅此器件的 SEPIC EVM。https://www.ti.com/tool/LM5155EVM-SEPIC