This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:最大 nRESET 引脚抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981207/tps65217-max-nreset-pin-deglitch-time

主题中讨论的其他器件:TPS65217

您好!

您能告诉我们 TPS65217的最大 nRESET 引脚抗尖峰脉冲时间吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Aivaras、

    我在很晚的时间里将此帖子分配给了该器件的专家、请接受他们的回复延迟到明天。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aivaras、

    否、我们无法确认这些输入信号中任何一个的最大抗尖峰脉冲时间。 它们是由设计保证的典型值、但不能在最终生产中进行测试。

    ms 范围内的大多数时序参数无法在生产中进行测试、因为测试时间太长。 这些输入旨在用作缓慢移动的信号(高电平或低电平一次几秒钟)、并且典型抗尖峰脉冲时间是标准值、用于过滤可由触控开关或按钮控制的输入上的毛刺脉冲。