This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:将 SS 设置为快于0.5ms

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972953/tps543620-setting-ss-to-faster-than-0-5ms

器件型号:TPS543620

您好、E2E、

我对 TPS543620的 SS 时间有2个问题。  对于第6.5节中列出的 SS 时间、这些测量是在标准 EVM 上进行的吗?  此外、上升时间是否为10-90%?

此外、如果目标是尽快启动器件、是否有任何低于1.78k 的下拉模式回退?  限制是多少?

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    1) 1)数据表中显示的软启动时间是在 ATE 开环(无输出滤波器)上测得的、范围为0-100%。 测量不是在标准 EVM 上进行的、而是在标准 EVM 上进行的。

    2) 2) MODE 引脚只能在4个离散选项之间选择软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和4ms。 由于模式电阻低于1.78k 时没有有效配置、因此可能的最低软启动时间为0.5ms。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Britton

    直流/直流电源应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布列顿、

    我们是否在0.5ms 配置中具有 TSS 的最小/最大数据?

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    软启动时间的最小/最大值为+/-10%。

    如果您有任何疑问、请随时联系我们。

    Britton

    直流/直流电源应用工程师