This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找锂离子隔离式电池充电器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981374/looking-for-li-ion-isolated-battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25792BQ24133

您好!

我正在寻找可用于2S、3S 和4S 的通用锂离子充电器解决方案。 可以在跳线选择中完成电池选择。 请向我推荐符合以下规格的解决方案。


输入电压:180 ~ 270VAC/50Hz
输出:电池可选:2s、3S、4S
所有配置的最大输出充电电流:1A
指示:充电和充电
输出:隔离式

此致、

Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishanth、

    此处的最佳解决方案是使用隔离型反激式器件来创建20-24V 等中间电压。  然后使用 BQ25792等专用电池充电器 IC 来处理充电算法。

    交流/直流解决方案可使用的一个示例是  

    或者、您也可以使用输出大约20V 电压的任何适配器。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢;

    Robert   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishanth、

    我同意 Robert 建议在交流/直流反激式参考设计之后使用 BQ25792。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复...

    您的设计100%符合我的规格、但问题是充电器成本高、UCC2863不是有源 PFC。 很抱歉在我的帖子中提到、我正在寻找极低成本的解决方案。 您是否会向我推荐任何其他具有有源 PFC 的低成本解决方案?

    此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishanth、

    对于充电器、最佳选择是 BQ24133。  它具有直接电源路径(与具有 NVDC 电源路径的 BQ25792不同)、这意味着输入电压应连接到系统。  仅当输入电压消失时、电池才会连接。

    此致、

    Jeff