This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003和 BQ25120查询

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981001/bq51003-bq51003-and-bq25120-query

器件型号:BQ51003

你(们)好

我有一些问题需要您的帮助。

1、 是否支持无电池的无线电源:接收端没有超级电容器或电池?

2、 无线电源距离:接收线圈和发射线圈之间的距离是否为8~13mm?

3、 支持小电感线圈:支持0.6uH 线圈? 如果可能、大约8mm~13mm 的无线电源效率是多少?

4、 它可以应用于三种医疗产品吗?  

正在等待您的回复。  

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Star

    1、 是否支持无电池的无线电源:接收端没有超级电容器或电池? -- Bill J --它可以在没有电池的情况下使用,但大多数应用都有一个储电设备。  只有在存在无线电源时、器件才能运行。

    2、 无线电源距离:接收线圈和发射线圈之间的距离是否为8~13mm? —Bill J—不,Qi 标准为5mm,超过这一标准是很困难的。

    3、 支持小电感线圈:支持0.6uH 线圈? 如果可能、大约8mm~13mm 的无线电源效率是多少?  -- Bill J- 0.6uH 的 RX 或 TX 线圈将不适用于 TI 无线电源设备。

    4、 它可以应用于三种医疗产品吗? --J 条条例草案-这是困难的,目前是不可能的。