This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:输出不随电阻负载升高

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17578Q3A, TPS24720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978254/tps24720-output-does-not-rise-with-resistive-load

器件型号:TPS24720
主题中讨论的其他器件:CSD17578Q3A

相关器件的原理图:

VSYS 为12V 额定电压。

当我连接一个电阻负载(4欧姆)时、过载保护开始:

开关在几百毫秒后重试、模式重复。 如果我断开电阻并启用开关、并在 VOUT 稳定后重新连接电阻、则可以正常工作。

根据我的计算、电流限制为5A、故障计时器为10ms。  

当电子负载设置为相同的电阻时、我得到

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    感谢您与我们联系。 请填写设计计算器并与我们分享。 设计计算器可从  获得。 请在相应的捕获波形上提及信号名称、以帮助我们更好地理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Avishek。
    首先、非常感谢您在论坛上对我的问题做出的及时响应以及您的支持。
    捕获波形中的信号、所有三种情况下的 VOUT。 第二个屏幕截图来自与第一个屏幕截图相同的截图、仅在放大示波器的时间刻度以详细说明波形的上升部分时。
    在这篇文章中、我注意到在具有固定电阻器的波形上、VOUT 在11ms 内保持在5V 固定电压上、然后被调零。 由于某种原因、它不能上升到12V、因此故障计时器会启动并禁用 FET。 我无法理解的是、在将电子负载配置为固定4R 电阻器的情况下、为什么不会发生这种情况(第三个屏幕截图)。 对原因有什么想法?
    请找到部分填充了我设计参数的电子表格、我已经为我用于获取上面波形的测试设置设置设置了一些输入。 例如、最大输出负载电容为10uF (实际负载将有几百 uF)。
    我按照教程填写了电子表格、但我在第四步中遇到困难(第五步与我的应用程序无关)。 下面列出了一些问题/意见。
    1 -目标功率限制的用途是什么? 本教程显示已在其右下方的行上复制计算的最小功率限制。 计算 RPROG。 在电子表格中、我在设计中使用了 RPROG 的实际值、这会使实际的 PLIM 更高。
     
    2 -负载开启阈值的作用是什么? 本教程讨论了它、但我仍然没有弄清楚它、以及它如何应用于我的设计。 我使用开关(为简单起见、我将整个电路开关)仅作为简单开关、即为负载开/关(无热插拔)供电。 因此、在我的情况下、当开关打开时、输入电压已经稳定在12V。 我是否仍应在该负载开启阈值单元上使用0V?
    3-我无法更改负载开启阈值单元格,无论我尝试什么,我都收到有关该值的错误,但不符合范围限制。
    希望您能帮我解决这些问题。
    再次感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    非常感谢您提供所有信息。 我们正致力于这项工作、并将在明天结束前再次与您会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    很抱歉耽误你的答复。  

    1 -目标功率限制的用途是什么? 本教程显示已在其右下方的行上复制计算的最小功率限制。 计算 RPROG。 在电子表格中、我在设计中使用了 RPROG 的实际值、这使得实际的 PLIM 更高。 最小功率限制由存在偏移电压时内部电路的精度定义。 为了在启动或故障期间实现准确的功率限制、目标功率限制应始终大于最小值。 更高的功率限制有助于在负载启动时实现。 但是、它会减小 MOSFET SOA 限制的裕度。 因此、应谨慎选择目标功率限制、同时考虑上述方面。

    2 -负载开启阈值的作用是什么? 本教程讨论了它、但我仍然没有弄清楚它、以及它如何应用于我的设计。 我使用开关(为简单起见、我将整个电路开关)仅作为简单开关、即为负载开/关(无热插拔)供电。 因此、在我的情况下、当开关打开时、输入电压已经稳定在12V。 我是否仍应在该负载开启阈值单元上使用0V?  当热插拔控制器开始使用电阻负载时、 负载开启阈值将为0V。

    3-我无法更改负载开启阈值单元格,无论我尝试什么,我都收到有关该值的错误,但不符合范围限制。 请将导通阈值保持在0V。

    根据上述应用、功率限制(PLIM)必须更多才能在4Ω Ω 的电阻负载下成功完成启动浪涌。 否则、它将触发故障计时器。 因此、考虑了15W 的功率限制、需要将 R29从75K 更改为47k。

    考虑到功率限制的这一较高值、考虑到输出电容为10µF μ F (如原理图和设计计算器中所述)、启动时间(TSTART)将会缩短。 因此、可减小计时器电容(CT)的值、从而减小故障计时器设置(Tfault)。 这  有助于通过这一选定的 MOSFET (CSD17578Q3A)(即强大的热插拔设计)实现更好的降额 SOA/PLIM 比率。 如果需要更高的故障计时器设置、建议选择与 CSD17578Q3A 相比 SOA 曲线更好的 MOSFET。 因此、需要将 C47从68nF 更改为12nF。

     

    在进行这两项修改后、请尝试查看启动活动。 更新的设计计算器为 attached.e2e.ti.com/.../TPS24720_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Revised-by-TI.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek

    感谢您的回答和更新后的电子表格。 我将深入探讨这个问题、如果我有其他问题、我将打开一个新话题。

    再次感谢您的大力支持。

    BR

    较旧。