This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:使用 INA180的电流限制

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A, INA180, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974810/tlv62568a-current-limit-using-ina180

器件型号:TLV62568A
主题中讨论的其他器件: INA180LMP8646

我想看看您对使用 INA180电流传感器测量降压转换器(如 TLV62568A)的电流输出的看法、然后将该电流测量反馈回馈送、如下所示:

如果转换器保持稳定、则当上述二极管导通时、转换器应充当具有输出电阻器的电压源。 但是、如果我们这么做、我会对转换器的稳定性感到有点担忧。 TI 之前已在器件 lmp8646中对此进行了建议。  如果您对我们如何在大容量下成功实现电流限制并保持良好成本有任何想法、我很乐意听到这种想法。  

谢谢、

Steven Heitbrink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    看起来、该电路将用作电流限制电路。 INA1805A21将在 FB 引脚上注入与负载电流成正比的电压、并强制输出电压降低。 但是、我没有亲自验证实际应用中的电路。


    您可以查看随附的应用手册、其中显示了调节输出电压的参考电路(请参阅图5)。

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../1373.slyt777_5F00_Methods-of-output_2D00_voltage-adjustment-for-dcdc-converters.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    如果您没有进一步的问题、我将关闭此主题。 您可以随时通过在此处发布您的评论联系我们。

    此致、

    Excel