This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:引脚开路时的行为

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981431/lm5164-q1-behavior-with-open-pin

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

大家好、

以下情况下的预期行为是什么?

它会运行、还是没有输出?

  • EN/UVLO 打开
  • Ron 开路
  • FB 开路

我尝试使用仿真查看行为、但它不起作用(弹出错误)。

如果您能给我一些可能的结果、我将不胜感激。

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi,

     这个问题的主要目的是什么?我认为它不能在 PSpice 或 Simplis,中进行仿真、因为我们不知道这些悬空引脚在现实世界中的电荷分布。  

     在我看来、由于没有 EN 电压、因此不会有输出。 当 Ven<1.1V 时、该器件将处于关断模式、所有功能均禁用。 LM5146没有用于上拉 Ven 的内部电流源。 因此、当引脚 EN 悬空时、该器件主要处于关断模式、引脚 RON 和引脚 FB 的状态在这里毫无意义。

     如果这是一个重要的商业案例、我可以在下周的演示中进行测试。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    感谢您的评论。 客户正在考虑开路/短路的情况、例如 焊接不良。  

    另外、很抱歉造成混淆。 我是说当引脚 EN/RON/FB 单独打开时。 例如、当引脚 EN 和 FB 连接正确但引脚 RON 断开时。  

    根据您的评论、我想当 EN 打开时、可能没有输出。 您能给我们一些有关 PIN RON 和 FB 的预测吗?

    此致、

    Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi,

     我很高兴告诉您、我找到了一份可以解决此问题的正式文档。 请阅读随附文件的表4-3。  

    e2e.ti.com/.../snva918a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    这简直太完美了! 非常感谢您分享该材料。 我非常感谢。

    再次感谢您、

    Kurumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi,

     很高兴知道它会有所帮助。 对于汽车器件、我们可以在产品页面上找到此类信息。

     周末愉快!