This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:ADC 错误

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973960/ucd3138-adc-error

器件型号:UCD3138

我在 UCD3138的 ADC 上施加了1.2V-1.5V 的电压。  

AD 值显示的电压比施加的电压低20mV (-1.5%)。  

我想高精度测量 AD 值。 通常会发生大约20mV 的误差吗?  

我已检查数据表"UCD3138用于隔离电源的高度集成数字控制器"。  

内部 ADC 基准电压、ADC 零标度误差和 ADC 满标度误差是否是20mV 误差的原因?

该误差是变化还是正常偏差?

内部 ADC 基准电压的误差是否包含在 ADC 零标度误差和 ADC 满标度误差的误差中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细介绍一下您的功率级拓扑和功率级别?

    您是否已将电压源直接连接到 ADC 输入或通过电阻器连接?

    ADC 输入端是否有抗混叠电容器?

    连接到的其他 ADC 输入是什么?

    您的应用的工作温度范围是多少?

    请提供建议、我将尝试提供相应的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已将电压源直接连接到 ADC 输入或通过电阻器连接?
    电压通过100Ω Ω 电阻器输入。

    ADC 输入端是否有抗混叠电容器?
    ADC 输入端有一个1000pF 的电容器。

    连接到的其他 ADC 输入是什么?
    一些 ADC 接地。 另一个零件未连接。


    您的应用的工作温度范围是多少?
    ℃℃为10 μ V 至20 μ V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的反馈。

    您的应用的整个温度范围是否介于-20C 至+10C 之间并且永远不会超过这个范围?

    您的功率级拓扑和功率级别是多少? 请提供建议。

    您也可以考虑使用 UCD3138A (新版本) 、它提高了 ADC 的精度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用的温度范围为-20°C 至55°C

    但是、AD 值显示的电压(-1.5%)比施加的电压低20mV、仅在10°C 的温度下记录在印刷电路板上

    功率级拓扑和功率级别为2.7kW 直流/直流转换器。

    但是、测试条件与上述条件相同、只有印刷电路板、温度为10°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您通过按顺序进行两次通道测量来测量电压两次、您可能能够最大限度地减小串扰效应并获得更精确的测量结果。

    20mV 实际上是20mV/2500mV = ADC 整个范围的0.8%。

    您的功率级拓扑是什么?

    是 PFC 吗? 全桥? LLCTM 请提供建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei Morioka、您好!

    有什么意见?

    另一种更精确的测量方法是在 SAR 模式下使用 EADC。

    EADC 提供专用(非多路复用)测量通道、因此不涉及串扰。

    请给 我回复我的问题答案、我将尝试提供相应的解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei Morioka、您好!

    由于 我们有一段时间没有听到你的声音,我现在关闭这篇文章。

    希望您的关注得到解决。

    如果还有任何问题、请打开新帖子并再次提出您的问题。

    此致、