This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:菊花链和随机连接的电缆问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981568/bq79616-q1-cable-question-for-daisy-chain-and-random-connection

器件型号:BQ79616-Q1

大家好、

客户询问以下需要您回复的问题:

1.您建议将哪种电缆用于菊花链?  616线缆支持多长时间?

2. 616是否支持随机连接(非热插拔)? 如果是、为什么它可以支持?

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    我们建议使用双绞线电缆、但除此之外、我们没有具体建议。 我们有菊花链信号必须满足的规格、只要符合规格、就可以使用任何电缆。 我们成功地测试了25m 电缆、但我们建议尽可能缩短电缆长度。 我将离线与您联系以分享规格。

    2.您能澄清一下随机连接的含义吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、

    我已通过电子邮件回复您、谢谢!