This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:推荐的迟滞电路

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981359/tps3808-recommended-hysteresis-circuit

器件型号:TPS3808

大家好、团队、

我们收到了客户关于 TPS3808G01推荐电路的问题。

在其电路中、可考虑使用外部电阻器来调整检测。
它们还计划将迟滞电压设置为大约0.5至1.0V、以进行 H / L 检测。

他们希望通过添加外部电阻器来执行迟滞、因此如果有建议的电路、电路示例等、请告知我。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    请参阅以下链接:

    www.ti.com/.../slva360.pdf

    本文档将介绍如何通过使用外部电阻器实现更多迟滞。

    顺便说一下、客户是否对 TLV840M 感兴趣?  TLV840M 具有类似的引脚功能、您知道它们监控的电源轨电压吗?  客户是否可以选择固定电压阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答和推荐的器件。

    我推荐 TLV840M 并询问客户有关其系统的信息、但他们拒绝了、因为此时他们无法评估新器件。 不过、感谢您的参与。

    此致、

    Ryotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    没问题、我很高兴能为您提供帮助。  感谢您询问客户有关 TLV840M 的信息。