请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808 大家好、团队、
我们收到了客户关于 TPS3808G01推荐电路的问题。
在其电路中、可考虑使用外部电阻器来调整检测。
它们还计划将迟滞电压设置为大约0.5至1.0V、以进行 H / L 检测。
他们希望通过添加外部电阻器来执行迟滞、因此如果有建议的电路、电路示例等、请告知我。
此致、
梁太郎福井
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我们收到了客户关于 TPS3808G01推荐电路的问题。
在其电路中、可考虑使用外部电阻器来调整检测。
它们还计划将迟滞电压设置为大约0.5至1.0V、以进行 H / L 检测。
他们希望通过添加外部电阻器来执行迟滞、因此如果有建议的电路、电路示例等、请告知我。
此致、
梁太郎福井
福井山、您好!
请参阅以下链接:
本文档将介绍如何通过使用外部电阻器实现更多迟滞。
顺便说一下、客户是否对 TLV840M 感兴趣? TLV840M 具有类似的引脚功能、您知道它们监控的电源轨电压吗? 客户是否可以选择固定电压阈值?
本