This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180

Guru**** 2393785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974695/ucc28180-ucc28180

器件型号:UCC28180

先生,你好,你好!

我们面临初始无负载电压 波动、请提供解决方案。

此致、

M.Prathap  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M.Prathap  

    在空载条件下、由于环路计算、UCC28180将在突发模式下工作、因此应该有一点波动、但应该非常小。

    请添加波形以进行进一步分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请检查以下图片以供参考、检查 PFC 电压后、在230VAC 输入下改变输入电压(85V、150V、230V)、几秒钟后装置发生故障。 请为我提供解决方案。

    在85VAC 时

    电压为230VAC

    150V 交流时

    此致、

    M.Prathap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prethap、

    波形显示触发输出电压保护(OVP_H)。 然后、当输出电压降至稳定输出电压的102%时、UCC28180的驱动器停止并恢复。  

    您能否尝试加快电压环路响应?

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    美好的一天!

    请帮助我们解决问题。

    下面是设计详细信息。

    • 我们设计的 PFC 功率为2.4KW  
    • 输入电压范围:150V-275VAC 50Hz
    • 输出:400V@6A
    • 工作频率:100KHz
    • 输入 UVLO:85V
    • 功率因数:0.99
    • 峰值效率:98%
    • 工作温度:室温25°C (有气流)
    • 辅助电压:12V

    设计输出详细信息

    • L:117uH
    • Cin:1.5uF
    • COUT:680uFx2
    • MOSFET:STW33N60M2
    • 二极管:STPSC20H065CW
    • Isense C:1nF
    • Isense R:0.005E
    • ICOMP:2.2nF
    • Vcomp:C2:4.7uF、C1:470nF、R1:18K
    • Vsense:1nF

    原理图

    面临的问题

    • 最初、我们面临85V、150V、230V 输入电压下的输出电压波动。 在230V DUT 下失败(MOSFET)
    • 在上述条件下、我们错误地放置了0.005E 的0.05E 实数。
    • 同样、在交流50V 下放置正确的分流电阻值后、DUT 失败(我们将交流电压从0V 增加到230VAC)
    • 我们还使用 Vcomp 的变化进行测试、但未求解。
    • 此外、我们还使用3.5KW 参考设计值进行了测试、但 DUT 持续发生故障。

    请解决问题。

    此致、

    传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    使用正确的0.005E 后、输出电压波动问题是否已修复?

    相关信息  

    • 同样、在交流50V 下放置正确的分流电阻值后、DUT 失败(我们将交流电压从0V 增加到230VAC)

    在这种情况下、输出负载是多少?  

    下面是我的建议、即在无负载的情况下可靠启动。 并在输出电压就绪时施加负载。 因为 UCC28180没有掉电功能。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yunsheng、

    起搏正确的0.005E 分流器后、我们无法观察到由于 DUT 故障导致的电压。

    此致、

    传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senatla In

    我认为您需要首先修复电路板。  

    PFC 是前端级、PFC 之后是第二个 DCDC 级。 对于 PFC、在 PFC 启动期间、PFC 没有负载。 它是一种空载启动。

    如果在无负载的情况下启动 PFC、结果是什么? 您能观察到输出电压吗?

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    我们是无负载启动 PFC、电压达到设置电压、但一旦达到电压 DUT 失败。

    *同样,我们在 PCB 布局中发现了问题,并解决了问题。 现在 PFC 工作正常。

    感谢您的最佳支持。

    此致、

     传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Senatla in,è re

    很高兴听到这个好消息。

    让我关闭帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senatla

    很高兴知道您解决了该问题。 请帮助关闭此主题。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yunsheng

    感谢您的支持。

    此致、

    传感器