This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:TPS65235检测错误问题

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977179/tps65235-tps65235-detection-error-problem

器件型号:TPS65235

大家好、我们目前有一个使用 TPS65235的案例、客户报告了一个问题:当22K 被打开时、TPS65235的电缆检测机制将导致误报。
电路板的简单原理图如下所示。 简单地说、当客户发现没有电缆插入时、打开22k、寄存器 CABLE _Good 将在0/1之间来回切换、这意味着错误判断 TPS65235的电缆检测机制、但当关闭22K 时没有此类问题。 请帮助分析问题、是否有方法从软件级别解决问题、或是否需要硬件校正。

重现步骤:

  1. 使用 Stingray 4.15.59或更高版本(不包括具有禁用 LNB 轮询的"特殊"版本)
  2. 确保 Stingray 已在工厂模式下启动
  3. 设置 Stingray 日志。 打开 UART 控制台并键入以下命令:
  1. 注销静音
  2. 日志错误
  3. 名为 DVBSTuner Info 的日志
  • 如果启用了 LNB 电源且开启了22kHz 音调。 转至天线编辑器。 选择 testAntenna0并进行以下设置:
  1. LNB 设置:定制
  2. DiSEqC:无
  3. 提示音22kHz:已启用
  4. 电压模式:正常
  • 保存设置。 转至 Antentestna2并执行相同的设置。
  • 转至"STB 设置"/"Antenna"并禁用此处的所有复选框
  • 确保未连接任何天线电缆。
  • 转至"手动搜索"。 选择"ABS 1"(将激活 RF IN1)。 输入任何有效频率。 请勿连接任何电缆。 观察 UART 日志~1分钟
  • 选择"APSTAR 6"(将激活 RF IN2)。 观察 UART 日志

      实际结果:

     用于射频 IN1。 假正电缆检测由随机间隔触发:

          [18/01/2021 13:19:12.505][信息]{调谐器执行器:服务器调谐器}[DVBSTuner]服务器调谐器已连接:正确

      [18/01/2021 13:19:12.5101][信息]{tunerExecutor:serverTuner}[DVBSTuner] serverTuner 已连接:错误 
      [18/01/2021 13:19:23.828][信息]{tunerExecutor:serverTuner}[DVBSTuner] serverTuner 已连接:true 
      [18/01/2021 13:19:23.833][信息]{tunerExecutor:serverTuner}[DVBSTuner] serverTuner 已连接:false 
      [18/01/2021 13:19:27.602][信息]{tunerExecutor:serverTuner}[DVBSTuner] serverTuner 已连接:true 
      [18/01/2021 13:19:27.607][Info]{tunerExecutor:serverTuner}[DVBSTuner] serverTuner Connected:false 
输入范围。 错误正电电缆检测由随机间隔触发。            

       

      [18/01/2021 13:22:24.073][Info]{tunerExecutor:clientTuner}[DVBSTuner] clientTuner Connected:true 
      [18/01/2021 13:22:24.076][Info]{tunerExecutor:clientTuner}[DVBSTuner] clientTuner Connected:false 
      [18/01/2021 13:22:27.850][Info]{tunerExecutor:clientTuner}[DVBSTuner] clientTuner Connected:true 
      [18/01/2021 13:22:27.855][Info]{tunerExecutor:clientTuner}[DVBSTuner] clientTuner Connected:false 
 
但几分钟后、没有电缆检测、行为看起来正常。 

     这仅适用于射频 IN2

    预期结果:
     不会触发任何电缆检测。

     测试情况2.

     转至"天线编辑器"并为 Antenna0和 testAntenna2禁用22kHz 音调。
     重复上述步骤。

     实际结果:
     不会触发任何电缆检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开关  

    1.您能否将原理图发送给我进行审查?  

    2. CABLE 正常位状态由电缆上的负载电流决定。  

    如果 Cable_Good 值来回切换、我认为负载电流可能处于阈值边界。  

    您能否在 负载电流来回切换时测量负载电流?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma:

    下面是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 开关  

    原理图看起来正常。  

    与您确认:  

    当没有插入电缆并 打开22k 音调信号时、LNB0_PWR 的负载是多少? 您可以测量它吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ma:

    移除电容器 C6022 (0.1uF)后、不会出现误判。  请帮助分析、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开关  

    正如我之前所说、CABLE _Good 位与输出电流有关。   

    我想当打开音调信号时、LNB 输出将拉取和灌入 Cout、当 Cout 较大时、输出电流将达到 CABLE 正常阈值、然后 CABLE 正常值将来回切换。  

    我认为这是正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢、  软件是否有办法提高阈值电流以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 开关  

    不可以、我们无法 通过软件提高阈值。  

    问题:  

    1.如果 CABLE 正常状态来回切换,会导致什么问题?  

    2.如果我们添加了虚拟负载>阈值、 那么 cable_Good 将保持为1、您是否可以为您的应用接受该值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       我是来自 GIEC 的 Ezra、我希望能直接与您沟通这个问题、以便提高效率。

      1、如果 CABLE 正常状态来回切换、会导致什么问题?

        ---我们将无法正确使用插入检测,如果用户在未插入任何电缆的情况下打开22K 电缆,将反复提示用户插入、拉出、插入,拉出...这不是正确的。

       2.如果我们添加了虚拟负载>阈值、 那么 cable_Good 将保持为1、您是否可以为您的应用接受该值?  

        --如果我们这样做,插入检测将不起作用,对吧? 我们希望保留此功能。

      目前,如果阈值电流仅为5mA,而软件无法配置,这是否是芯片设计缺陷? 您的任何其他客户是否报告了类似问题?  

      期待    您的回复。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不、我以前从未遇到过这个问题。   

    每个电路板是否都有此问题?  

    我再次检查 TI 参考、不建议添加 FB6001和 C6022。  

    因此、解决方法是移除 C6022并短接 FB6001。