This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2759:灌电流精度

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2759

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981514/lm2759-current-sink-accuracy

器件型号:LM2759

大家好、团队成员

我的客户有疑问。

LED 灌电流精度仅在 数据表中的220mA 闪存模式下指定。

您能告诉我们手电筒模式15mA 的精度吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

       很抱歉、我们手头没有这种数据、焊枪模式15mA 应该是<+/- 30%。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean  

    感谢你的答复。

    我的客户制造了大约100个包含 LM2759SD 的器件。
    此器件运行在手电筒模式15mA、闪光灯模式150mA 和280mA 下。
    在闪存模式下、150mA 和280mA、电流误差在±10%以内。
    但对于这两个器件、手电筒模式下的电流为6.7mA 和8.3mA。
    您认为这两个 LM2759正常还是损坏?

    条件:一个 LED 连接到 LM2759DS。 LM2759的输入电压约为3.8V。 在 If 15mA 时,LED 的 VF 大约为2.6V。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

      感谢您的详细介绍、正如您所知、对于此类器件、我们只能保证满量程电流下的电流精度、我们无法保证整个电流范围内的电流精度。

    BR

    肖恩