This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:VIN = 5V、Vout = 12V、Iout = 2A 效率

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1, TPS61088-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981738/tps61378-q1-vin-5v-vout-12v-iout-2a-efficiency

器件型号:TPS61378-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61088-Q1

大家好、

我的客户希望使用 TPS61378-Q1、但他们有一个问题。 如标题所示、TPS61378-Q1的效率是否可以高于90%? 该规格如下:

  • Vin=5V、Vout=12V、Iout=2A  

提前感谢!

此致

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    TPS61378-Q1无法支持此类电源。 请看一下 TPS61088-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速回复! 请问原因是什么? 最大输出功率小于24W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    输出功率为24W、假设效率为88%、平均输入电流为24W/0.88/5V=5.45A。 TPS61378-Q1开关电流限制通常仅为4.8A。