Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, INA280, LM5069, TPS2492, LM74700-Q1, LM5060, TPS1663, LM74500-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC29002、 INA280、 LM5069、 TPS2492、 LM5060、 TPS1663
您好!
我正在寻找 高侧 NMOS 静态开关驱动器。 NMOS FET 用作 理想二极管、可并联多达10个600W PSFB 转换器模块。 负载共享控制器(UCC29002)位于 FET 的左侧、仅通过 V+实现低侧感测。 所有转换器的输出聚合在一起、形成高达6KW/57VDC 的电压。 然后将电源分配到多达30个输出连接器中、以连接各种负载。
1) 1)我们将 TPS2492视为具有外部开关的电子保险丝、用于向 负载配电。 LM5069是另一种选择、但我们需要有关负载电流的信息、 在本例中、TPS2492采用的 IMON 信号是一个加分项。 否则、我们必须将 INA280与 LM5069搭配使用以进行电流感应。
2) 2)我们评估 了将 LM74700-Q1用作 高侧 NMOS 静态开关驱动器的方法。 我们遇到的问题是 LM74700-Q1具有-11mV 的反向跳闸电压、这远低于系统调节精度。 此外、LM74700-Q1 具有0.5 μ s 的反向感应响应、比转换器响应快得多。 基本而言 、只有连接到具有最高输出电压的转换器的 LM74700-Q1才有效、其余所有器件将处于反向保护模式。 不过、我的一种权变措施是在 IC 的阴极和 FET 漏极到接地之间使用分压器来欺骗 IC、如所附图像中所示。 但是、我们担心强制 IC 允许反向电流、而这不是 IC 的目的。
阳极电压约为54V。 在负载共享控制器处于活动状态的情况下并联多个转换器时、阴极电压将超过阳极电压(Vout + Vadj)。 Vadj =~2% Vout。 因此、VC 应< Vout -(0.02xVout)。 因此、R1 > 0.02xR2。 R2选择为200K。 R1的计算结果为 R1 > 4K。 假设 Vout = 54V、则 Vc 比 Vout 低1.1V。 最大反向电流为 Im =[(Vout - VC + Vak_rev)/Rdson =(54-52.9+0.011)/0.0021 = 529A、这意味着 IC 不再限制任何反向电流。
我们还将 LM5060视为 高侧 NMOS 静态开关驱动器、但如果没有其他 B2B FET、该 IC 无法驱动正向开关。
下面是建议的系统架构的抽象视图。
问题:
1) 1)请告知 TPS2492是否是此应用的最佳选择、并可按上图所示使用。
2) 2) 请建议在 NMOS 开关打开时是否更换了 LM74700以实现反向电流。 如果没有、您是否看到将 IC CATHOD 的直流 BAIASING 电压降至低于阳极电压的任何问题? 对可靠性有任何疑问? 对架构有任何顾虑吗?
谢谢!