请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25118 您好! 我在 LM25118 IC 上设计了降压/升压转换器、参数为:VIN=16.24V、Vout=12...24V、Iout=3A。
如果 Vin>Vout、Iout=2A (降压模式)转换器工作正常。
如果 Vin<=Vout、Iout=2A (升压和降压-升压模式)转换 器仅在降压模式下工作。 我的 Vout=18V、Vin=24V。 如果 没有负载、则 Vout = 24V。
我尝试更改大多数组件的值、但没有结果。
我可以解决这个问题吗? 谢谢。