This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:ILIMT/ICHG 设置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981545/bq25606-ilimt-ichg-setup

器件型号:BQ25606

尊敬的 TI 团队:

下面我对 BQ25606有疑问。  BQ25606的 D+和 D-悬空。 我们使用 MCU 与 USB 3.0通信。  

输入= USB 3.0 (5V/0.9A)

ILIM 设置= 900mA  

ICHG 设置= 800mA

系统输出负载= 150mA

是否可以触发 USB 3.0的 OCP?  

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    视情况而定。 有关详细信息、请参阅在为电池充电时从电源获取最大功率(www.ti.com/.../slyt569.pdf)。

    谢谢、

    宁。