This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2660:有关 LM2660数据表的查询。

Guru**** 2510255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2660, LMC7660, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981345/lm2660-inquiry-about-the-datasheet-of-lm2660

器件型号:LM2660
主题中讨论的其他器件: LMC7660LM2776

您好、TI 专家。

当客户为了查看运算放大器的负功率而输入5V 输入时、我们将查看输出(-) 5V 输出的功率器件以及超过50mA 的输出。

因此、客户计划查看 LM2660。

OPAMP 将使用 MIC920 (Microchip)。

相应的运算放大器切换到20MHz。

换句话说、它将功率电流拉至20MHz 的频率。 在这方面、是否应该仔细查看电源 IC 数据表的任何部分?

(例如、开关频率等)

请回答我的问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    LM2660开关频率为10kHz 或80kHz。 因此、该器件不会对20MHz 下的负载做出反应。 您需要添加足够的输出电容、以确保可以支持负载。 如果最大负载为50mA、我认为标准应用正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte

    感谢您的回答。

    由于它不响应20MHz 负载、是否可以通过添加足够的输出电容器来实现?

    我是否需要在数据表中仔细查看任何内容?

    此外、我想回顾一下 LMC7660和 LM2776、它们是否与 LM2660相同?

    请回答我的问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    是的、输出电容需要足够大以支持负载、您可以添加一个更小的电容、该电容在此频率下仍具有电容、以稳定输出。

    通常、对于电荷泵、布局很重要、因此本节确实很重要。 应用部分将提供有关连接外部组件的内容和方法的大量信息、因此也有必要对此进行回顾。 通常、电荷泵是简单的开关转换器。

    您提到的器件相似、但不完全相同。