This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:浪涌限位器原理图检查

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981095/tps2663-schematic-check-surge-stopper

器件型号:TPS2663

你(们)好

您能帮您查看下面的 TPS2663原理图、并了解是否需要进行调整?

谢谢你

e2e.ti.com/.../Surge-stopper-1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的支持!

    您的浪涌抗扰度目标是什么级别? 它是500V、2欧姆耦合阻抗吗? 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slva711/slva711.pdf 中的表4 、并确认您的要求以推荐瞬态保护二极管。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    1.设计 SHDN#引脚开/关控制是否可行?
    2.输入反向电压保护功能是否可行?

    3.以下是已检查的浪涌测试数据,它是正确的计算表?

    (VIN-Vtvs)* Vtvs/Req* t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    1A)是 SHDN#引脚可用于控制器件的开/关

    2A)在 B 栅极上有外部 FET Q1时、该器件可提供 输入反向电压保护。

    3A)正确。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    谢谢你