请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 我的客户将实施以下设计。
VIN=5V (USB3.0输入)/900mA
VOUT= 5.2V/750mA 直流最大值(交流最大值2A、用于音频)
我的客户正在使用以下数据表中的1uH 进行设计。 您能否告诉我可接受的电感范围(最小典型值和最大值)?
此致、
Hironori Yoshimura
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户将实施以下设计。
VIN=5V (USB3.0输入)/900mA
VOUT= 5.2V/750mA 直流最大值(交流最大值2A、用于音频)
我的客户正在使用以下数据表中的1uH 进行设计。 您能否告诉我可接受的电感范围(最小典型值和最大值)?
此致、
Hironori Yoshimura