This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:可能的电感范围

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981421/tps63020-possible-inductance-range

器件型号:TPS63020

我的客户将实施以下设计。

VIN=5V (USB3.0输入)/900mA
VOUT= 5.2V/750mA 直流最大值(交流最大值2A、用于音频)

我的客户正在使用以下数据表中的1uH 进行设计。 您能否告诉我可接受的电感范围(最小典型值和最大值)?

此致、
Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、

    请参阅数据表中的第8.2.1节。 电感器的电容值可以在1uF 至2.2uF 之间、有效值可有20%~-30%的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hironory:

    通常、我会推荐 EVM 中的一个。 如果客户选择较小的电感值、则可能会产生较大的输出电压纹波。

    此外、MAX 2A 的含义是什么? 恐怕它会超过输入源能力。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Minqiu、 了解您的观点。 MAX2A 表示根据客户的意见预期达到峰值负载电流。
    但您的意见是可以的。 我明白了您的观点、