This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:软启动数据表规格问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62827, TPS62827A, TPS62826, TPS62825, TPS62824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981395/tps62827-softstart-datasheet-spec-question

器件型号:TPS62827
主题中讨论的其他器件: 、TPS62826TPS62825TPS62824

数据表 SLVSEF9E 的软启动规格差异如下所示。

TPS62827 1.75ms
TPS62827A 1.2ms
TPS62826 1.2ms
TPS62825 1.2ms
TPS62824 1.2ms

您是否知道此差异规范的背景原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hironori、  

    感谢您的提问。

    我要说 的是、TPS62827 和所有其他器件之间的主要差异是输出电容器。

    如果您参考 LC 矩阵、则会感染:

    您可以看到 TPS62827 的标准 Cout 为3*10uF、而其他的标准 Cout 为  2*10uF。

    这种差异也可以在相应产品的 EVM 原理图中看到。

    但是、特定器件实现和工作模式也会导致软启动时间略有差异、这也是合理的。

    此答案是否澄清了您的疑问?

    如果您 有任何疑问、请再次向我咨询。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我明白了。