This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反相降压/升压转换器建议

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR70503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981663/inverting-buck-boost-converter-recommendation

主题中讨论的其他器件:LMR70503

您好!

 

我的客户正在寻找尽可能小的反相降压/升压转换器。

他们还希望尽可能提高效率。

主权要求如下。

VIN=3.3V

Vout=-3.6V

Iout=200mA。

在这种情况下、建议使用哪种 TI 降压转换器?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuhiko:

    我认为 TPS637000是一个不错的选择。  

    LMR70503可能是另一种选择、但电流能力存在一些风险。