This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:TPS63700DRCT 的输出有问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968306/tps63700-having-issue-with-output-of-tps63700drct

器件型号:TPS63700

我使用 TPS63700DRCT 将5V 转换为-12V。 我们按照电路板中的电源指南进行了操作。 但我们没有得到-12V。 我们将获得-1.2V 而不是-12V。

此外、在1或2分钟后、IC 有时会加热并发生热关断。

请您解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunatha:

    您使用的是 EVM 还是自己的电路板? 如果是更高版本、请与我们分享原理图和布局。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunatha:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    但我们仍然没有得到解决。

    请找到我们使用的原理图部分。

    请您提供相同的解决方案。

    此致、

    Manjunatha D H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunatha:

    抱歉、图像丢失。 您可以再上传一次吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到下图。

    此致、

    Manjunatha D H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunatha:

    很抱歉、它再次丢失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请找到下图。

    此致、

    Manjunatha D H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunatha:

    根据原理图、没有明显的风险。 您可以检查焊接质量吗? 请测量 IN、OUT、SW 和 FB 引脚的波形。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经检查了所有内容、并且所有内容都看起来正常、一段时间后、IC 将关闭。

    此致、

    Manjunatha D H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunatha:

    您可以与我分享波形吗? 以及问题出现的时刻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    今天,我们又观察到一个问题,即我们使用 TPS63700为我们的运算放大器 LM7372MR 提供-12V 电压。 我们已经浏览了原理图、并观察到 EPAD 已连接到 GND。

    但根据数据表,EPAD 应连接到 V-。 电路板通电后,OPAMP IC 会发热。

    请找到 OPAMP 电路的图像。

    我们还想知道"EPAD 是否连接到 GND"是导致我们的-12V 生成问题的原因吗?

    谢谢、


    Manjunatha D H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunatha:

    EPAD 在哪里? 散热焊盘是否位于底部? 它应该被连接至电源接地。  

    如果移除运算放大器、TPS63700能否正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、EPAD 是指 IC 底部的焊盘、数据表中提到它应连接到 V-而不是接地。

    是的、如果没有运算放大器、 TPS63700就能正常工作。

    平路机、

    Manjunatha D H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、如果没有这些 ESPAADS、请提供任何建议。

    此致、

    Manjunatha D H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunatha:

    "是的、EPAD 是指 IC 底部的焊盘。在数据表中、它应连接到 V-而不是接地。"

    您可以分享有关这方面的屏幕截图吗? 在数据表的第一页中、显示了电源焊盘应接地。  

    此外、如何将运算放大器替换为电阻负载、以检查 TPS637000是否能够正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunatha:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!