This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:25606未连接电池、温度和管理;45C、STAT 输出异常

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981326/bq25606-25606-not-connected-battery-temperature-45c-stat-output-abnormal

器件型号:BQ25606

当电池未连接到45 C 环境 STAT 时、脚部状态将异常、从翻转状态到连续低电平状态。 访问电池正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅 d/s 上的8.3.6.3热敏电阻鉴定、TS 引脚上的电压应 处于 VT2至 VT3阈值范围内、以被视为"正常"。

    当充电暂停(输入过压、TS 故障、计时器故障或系统过压或电池过压)时、STAT 引脚将以1Hz 的频率闪烁。

    有关 BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。

    如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。 常见问题解答"当电池未连接时、即 BAT 引脚悬空、STAT 引脚为什么闪烁?" 也应该对您的问题有所帮助。

    谢谢、

    宁。