This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关闭后的奇怪行为

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972531/strange-behavior-after-turn-off

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件: TLC555

您好!

我使用下面的电路(由锂聚合物电池供电) 获取一个具有 TLC555计时器的非锁定按钮开关。 我的目标是将操作转换为切换开关、 通过使能输入引脚(EN)打开 TPS63001:

我组装了大约10个原型、其中三个原型的运行方式很奇怪。 当它打开时一切都很好、我得到的是3.3V。 因此、当我关闭电路时、当 Vout 引脚提供~ 1V 电压时:
 

当我打开时、L1电压上的这些不稳定行为。 我参考的是数据表的图9 (Vi = 4.2V 时连续电流模式下的输出电压)。

我是否可以假设这个问题是由于我的焊接技术(回流焊)或我的配置不正确而出现的?

提前感谢、

Rhuan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhuan:

    抱歉、图像已消失。 您可以再上传一次吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minqiu!

    我更新了我的帖子。 在这里!

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhuan:

    您是否会将 EN 引脚短接至高电压? 以检查转换器是否能够正常工作。 如果是、我认为这不是焊接问题。  

    此外、您的测试条件为:VIN=4.2、Vo=3.3、无负载、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    我将 EN 引脚直接置于5V、情况也是如此。  

    我的测试条件是 Vin=4.2、Vo=3.3、负载=25mA 最大值  

    此致、

    Rhuan。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhuan:

    那么、它在启用期间运行良好、对吧? EN 接地短路的情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhuan:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!